ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)のレビュー

平均満足度 4.73 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK
THK
899 / 税込 989
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
クルマのアームの固定
対象商品:
06335086

バギーのアーム等に。いつも使います。強度も十分で満足です。

2024-09-09
用途:
メンテナンス交換用
対象商品:
06335025

お手頃で品質も良いと思います。ヒダリネジタイプとセットで購入。

2022-05-16
用途:
農機修理部品の予備として購入
対象商品:
06335104

現在無給油のロッドエンドと交換し順調に動いてくれている。もしこれがダメな場合に備えて給油タイプを予備として購入している。平成4年に購入した機械なので部品がなくこのロッドエンドの頭部を切り取って溶接交換し代用している。すぐにこのロッドに取替なくていいように願っている。

2020-08-05
用途:
オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
対象商品:
06335043

他のメーカー品に比べてずいぶん安いので、品質はどうかな?と思いましたが、実際に使ってみると何の問題もないようです。何年も使った後の耐久性まではわかりませんが、そもそもベアリングは消耗品なので、定期的に交換、もしくは傷んだら交換、で使うにはいいかんじの価格だと思います。

2018-09-09
用途:
バイクの足周り
対象商品:
06335052

驚いたです。大変スムーズに動きました。有難うございます。

2018-04-28
用途:
オートバイのリンク・アーム
対象商品:
06335052

一流メーカーの品物で安心して使用できるし、何よりも価格が魅力です。
15%引きをしてくれると、なお嬉しい。

2017-07-08
用途:
社外ステップキットの補修用
対象商品:
06335034

社外バックステップのシフトリンケージにガタが出てきたので全部まとめて交換しました。ステップメーカーからリペアパーツとして取り寄せると、価格が倍くらいするので全交換すると結構な差額になります。今回はTHKの給油タイプを選びましたが、スムーズでガタもなく特に問題はないです。ロッドエンドを全交換すると(ペダルのベアリング軸受は摩耗しませんから)操作感が新品のようになっていいですね。

WEB-ARTS商会 様2017-10-13
用途:
サイドカーに。
対象商品:
06335052

ギアー位置表示のための、機械と電気的切替スイッチ変換部に使用。極めて特殊な使い方ですが、違和感なく連動し、長期に亘り使用できてます。

2018-04-10
用途:
キャリパーサポートに使用
対象商品:
06335052

一流メーカーなので安心して使えるところがいいですね。値段の安く買えて○です。

2016-11-03
用途:
カートのメンテナンスに使用
対象商品:
06335043

カートのタイロッドに使用しています。価格が安く、耐久性もあるので良い部品です。

2016-11-02
用途:
自動車部品の代替使用
対象商品:
06335052

使用間もないので詳細わからないが満足している

2016-09-29
用途:
自動車リンク機構
対象商品:
06335104

コストパフォーマンスにおいて良好です。グリスアップのニップルが小さいのであらゆる意味で留意が必要です。

2016-02-25
用途:
自動車社外部品代用

当たり前ですが、精度がきちんとあります。安心して使用できます。
ただニップルがダメなので、別のニップルに交換予定。

2015-10-19
用途:
バイクトルクロッド作成

強度もありしっかりした物が作れました。

2017-08-08
用途:
商品開発
対象商品:
06335034

製品につきましてはなんの問題もありません。ただ再三お願いしてる梱包形態が改善されないのがとても残念です。右ねじ、左ねじ等数種類のものを10個単位で注文した場合、商品別に袋詰とかされずに一箱にごそっと入れてきます。商品がオイルっぽいのでひとつひとつに貼ってあるラベルもはがれて他のに貼り付いたりしていてどれがどれだかわかりません。なんとか改善してもらいたいものです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-02-07
用途:
ブレーキキャリパーサポートに使用
対象商品:
06335043

なめらかな動きとそのフィッティングには、価格も考慮してコストパフォーマンスが高い商品です。

2013-11-21
用途:
オートバイのステアリングダンパーの取り付けパーツとして
対象商品:
06335052

ピロボールなので動きがポイントですが とてもスムーズでいいです。
オイル注入タイプなのでメンテナンスが容易でグリス注入後は動きがしっくりして大満足。

2013-04-18
用途:
ワンオフバイクパーツ製作

問題なく使用しています。お買い得かと。

オートクオリティ 様2013-03-26
用途:
オートバイのサスペンション
対象商品:
06335095

商品の良さは、以前から使用しているので間違いないものです。
なによりも価格の安さに驚いています。
ベアリング屋にて、見積もりしてもらった時は一つ4500円といわれました。
それが、半額近い価格で購入できたので、とても満足しております。

2013-04-16
用途:
車の足回りの部品として
対象商品:
06335086

良いと思います