リングボール RBI形(右ネジタイプ)のレビュー
- 用途:
- スクリーンを天井から吊るす
天井にスクリーンを吊り下げる棒をフレキシブルに取付けたくて、以前仕事で使っていたTHKのこの商品を使いました。ガタなくフレキシブルで文句なしです。
- 用途:
- 自由度があがる スタビンリングにつかいました
サスペンションの足回りにつかいました。座屈せずに安心感がちがいます
- 用途:
- 寸法が色々と選べるのはありがたい サスペンションに使っている
とても品質が安定しており、サスペンションに使っても大丈夫だった
- 用途:
- フレキシブルタワーバーの修理に
- 対象商品:
- 06335761
某メーカーのフレキシブルタワーバーのジョイントに使われているボールジョイントです。
ガタツキが出てきたので購入、交換しました。
新品はこんなにカチカチだったんだと驚きました。
- 用途:
- 機械工作時
- 対象商品:
- 06335743
パラレルリンクの製作時にエアシリンダーの両端に付けています。M5サイズのジョイントは他になく、THKのため信頼性が高いのにこの金額で購入でき、大変満足しています。
- 用途:
- STIフレキシブルタワーバーのリングボール交換
- 対象商品:
- 06335761
実店舗で探すのは難しいのでモノタロウで購入しました。
交換は簡単です。
ついでにセルフロックナットも交換しています。それも同時に購入しました。
- 用途:
- 食品包装機の駆動部分の部品交換
- 対象商品:
- 06335804
翌日納品となり、業者での購入した場合、約2週間ぐらいかかっていました。ホームセンターなどでは取り扱いがないため、緊急トラブルでの対応ができない
- 用途:
- 機構の製作
- 対象商品:
- 06335743
小型のモノを探していて,これを選びました.引き側にはあまり力をかけず,押し側に力がかかる使い方をします.更に小型のものがあると,ありがたく思います.
- 用途:
- メカ機構の保守
- 対象商品:
- 06335777
信頼のTHK社のリンクなので信頼性を要求する箇所はコストよりも品質重視で使い分けをしております。
1個から購入出来るのは有り難いです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 06335761
スバルのフレキシブルタワーバーのボールジョイントの交換のために購入しました。みんカラでこの部品を使って交換されている方がいらしたので、自分もやってみました。まったく問題なく接続でき、10年以上手つかずだったためか、シャッキリした気がします。
- 用途:
- ミニユンボ操作レバー修理用
- 対象商品:
- 06335752
ミニユンボの操作レバーが折れてしまったので交換用に購入しました。
寸法図が記載されていたので、ほぼ同じ物が購入出来て助かりました。
- 用途:
- 自動車の足回りに
- 対象商品:
- 06335786
スタビライザーリンクのサスペンションアーム側に使用しています。しかし、袋状になった鉄製アームの内側の部分に止めるため、回り止めのレンチが入りにくいです。六角穴付きの商品があればさらに使いやすくなると思います。
- 用途:
- ステディカムのジンベルとして流用。安価でコストパーフォマンスが非常に高い商品で大満足してます。
- 対象商品:
- 06335752
現在製作中ですが感触としては非常に良い印象です。
- 用途:
- 自動車のスタビリンクに
- 対象商品:
- 06335786
使用前に梱包ビニールから取り出した際にリングボール部のゴムからグリスが飛び出てきた…
ゴム部のシーリング?パッキング?が弱すぎる。