銅爪付ヒューズのレビュー
2020-06-08
- 用途:
- ブレーカーの交換部品として
- 対象商品:
- 06613722
動力のブレーカーボックスに。今でも定番品としてないと困る部品。ちゃんと機能して危険を回避してくれます。この本数で買えるのはありがたいですね。
マキ ハムプラザ 様2019-03-18
- 用途:
- ナイフスイッチ用ヒューズ
- 対象商品:
- 06613747
この商品はこれしか使用できないでしょう。すこぶる良好です。電流ブレーカー、漏電ブレーカーと併用しています。
大和エコテックソリューションズ株式会社 様2018-08-13
- 用途:
- 旧式ブレーカー、ヒューズ交換
- 対象商品:
- 06613731
なかなか店頭にないもので、非常に助かった。
在庫としてとっておきたい。
公益社団法人日本愛玩動物協会 様2018-03-05
- 用途:
- 安全器のヒューズ交換時
- 対象商品:
- 06613722
暖房機(200V)の安全器のヒューズが切れたので、交換しました。
ブレーカーと違い、マイナスドライバーを使っての交換で感電の危険性はありますが、無事交換することが出来ました。
昔の陶器製の安全器なので、ちょっとしんどかったです…。
2016-05-23
- 用途:
- 2階の古い冷蔵庫の電気が消え、調べてみると旧式のヒューズが飛んでいました。近くの電気屋さんを探し回りましたが、そのような古いヒューズは市販されていないとのことでした。探してみると貴社から販売されていることを知り、助かりました。
- 対象商品:
- 06613713
電源回路には20Aの新型ヒューズが付いていますが、冷蔵庫用なので、10Aヒューズを使っています。
2020-09-15
- 用途:
- レントゲンのメンテナンス時
- 対象商品:
- 06613722
レントゲンのフューズが飛んだのですが、出入りの業者に至急修理を頼んだがすぐ来てくれないことがわかった。モノタロに発注したら早速翌日に
商品が送られてきてほんとに有りがたかったかった。
2016-07-03
- 用途:
- 古いビルですので各階の電気系統のヒューズとして使用しています。
- 対象商品:
- 06613722
通常の店では入手困難なのでモノタロウで購入できて
助かります。使用感は良好です。