サーキュラースリーブのレビュー
2023-02-03
- 用途:
- 天体望遠鏡の微動ハンドルに流用
- 対象商品:
- 06597604
本製品とプラノブ、およびM6の短いボルトを組み合わせて、天体望遠鏡架台(赤道儀)の微動軸ハンドルを自作しました。おかげでちょうど良いサイズの小型微動ハンドルが出来上がりました。
高橋農園 様2020-12-07
- 用途:
- 農機具のワイヤー補修
- 対象商品:
- 06597595
古くなった農業用耕運機のクラッチワイヤーが硬くなってしまい、あり合わせのワイヤーを使い自作しました。
長さ調節にこのパーツがあり助かりました
1人が参考にしています
堀越畳店 様2020-09-15
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 06597586
ワイヤーの調整には これに限る、
最適の位置にねじ止めすることで 調整できるし 2個のボルトで確実に締め上げられます。
1人が参考にしています
2019-08-31
- 用途:
- 真空管ラジオの工作
- 対象商品:
- 06597604
本来の目的外ですが、真空管ラジオの工作に使いました。手配できる部品とシャフトの長さが違うため、このスリーブでシャフトをジョイントさせました。これで60年以上前の真空管ラジオが復活しました。
1人が参考にしています
遠藤一志商店 様2019-05-30
- 用途:
- ケータイ電話のストラップ用
- 対象商品:
- 06597586
特殊な使い方ですが、0.7ミリのステンレスワイヤーと合わせて使っています。丈夫で安心して使用することができます。
1人が参考にしています
2019-02-17
- 用途:
- 自作アンプボリューム軸の延長連結
- 対象商品:
- 06597604
材質は真中とか付属イモネジは鉄のネジピッチ…などの商品説明が欲しかった。商品は加工精度は良いと思います。
3人が参考にしています
WORKS HOBBY 様2023-01-30
- 用途:
- 内装3速ワイヤーの交換の為
- 対象商品:
- 06597586
電動アシスト自転車の内装3速用ケーブルは両側タイコなのでアウターの色が銀か黒しか選択できません。
なので、カラーアウターを使用するためにこのスリーブをギア側のタイコの代わりに使用しました。
2014-08-19
- 用途:
- 木材を吊り下げて固定する
- 対象商品:
- 06597595
すき間に使用する際に太すぎる場合がある。ネジが3箇所あるので、角度的に狭い場所で使用できない場合がある。それ以外は、特殊工具がなくてもワイヤーロープを簡単に固定できるので便利です。工夫次第で、いろんな用途に使用できます。
2人が参考にしています