VベルトB形 スタンダードのレビュー

平均満足度4.70(74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形 スタンダード バンドー化学
バンドー化学
VベルトB形 スタンダード
¥979~/税込¥1,077~

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-09-27
用途: 機械のメンテナンス

長年使用した シャーリングマシンのVベルトが劣化してパタパタ音がするようになった かばーを外すと3本掛けの2本のベルトが剥離していた為 3本交換した 始動時の音も静かになり回転も速くなった気がします

2025-09-05
用途: ヤンマー7HP耕運機駆動ベルトに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

農機専用とスタンダードの違いは判らないですけど安いのでこれで十分です。
あくる日届けられたので雨降り前に無事交換できました。

3人が参考にしています
2025-01-08
用途: ヤマハ除雪機YSM870のオーガ―駆動用

サイズは、規格品なのでジャストフィットです。3年は交換せず効果を発揮することを期待します。必要な部品を二日で(秋田なので)入手できて助かります。

2人が参考にしています
2024-09-24
用途: フライホイールのベルト
製造業

古い機械なので心配したが、売っててよかった。間違いなくピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 00278731
2024-03-19
用途: 排気ファンのベルト交換
カズサクリーンサービス 様(サービス業)

VベルトのBタイプはホームセンターにおいて無いので助かりました。

3人が参考にしています
対象商品 : 00278686
2024-01-20
用途: 機械に組込み
製造業

VベルトのA形はホームセンターにもありますが、B形は見つからないです。こちらではすぐに届くので便利です。

対象商品 : 00279151
2024-07-04
用途: モーターメンテナンス字
農・林・水産業

破損した物と同じ物を購入したので、特に問題なし
普通に使用してます。

対象商品 : 00278652
2024-03-23
用途: モーターの動力
牧野フェルト工業株式会社 様(製造業)

問題なく使えています。種類も豊富にあり重宝してます。

対象商品 : 00278695
2023-04-16
用途: 機械のメンテナンス

エンジンコンプレッサーのベルトに使用、A形が多い中たまたまB形が必要になりモノタロウで見つけ購入。
お値段も安くて助かります、またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 00278871
2023-06-19
用途: コンプレッサー メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く迅速な対応で助かっています。工場にて使用する物など今後も購入させて頂きたいと思っています。

対象商品 : 00278512
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

今回は穀物乾燥機に使用しました。やはり一流ですね。

対象商品 : 00279045
2023-05-23
用途: 排気ファン用
建設業・工事業

注文したらすぐ届くしお求めやすく、品質も問題なしで助かります。またお世話になります。

対象商品 : 00278704
2022-06-11
用途: ポンプの掛けベルト
製造業

消耗品と割り切って使用していますので、安く入手できるのは助かります。

対象商品 : 00277401
2022-07-31
用途: モーター用に劣化交換
株式会社富山テクノプラスチックス 様

価格が安いので、定期的に交換して安心です。以前は、切れて交換してまた。

対象商品 : 00278704
2021-10-10
用途: 電動機の動力伝達手段
製造業

出力10馬力のモーターにVベルト2本を同軸使用。使用頻度少な目ながらしっかり動力を取り出ししたくての購入です。スタンダードと謳いながら「悪くない!」感が溢れています。

対象商品 : 00277426
2022-06-03
用途: クーリングタワーのファンのベルトとして使用。
イケダ 様(製造業)

安くて商品は良品でした。次回も使用したいと考えています。

対象商品 : 00278993
2022-01-18
用途: 機械補修用として購入

流石にメーカー品なので品質的に問題無く、毎回購入させて頂いております。在庫を揃えて頂いているので急ぎの時にも助かっております。

対象商品 : 00279124
2022-03-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社中村工業所 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に使いやすいのと、値段いいので、これからも購入します。

対象商品 : 00278774
2021-06-15
用途: エアーコンプレッサーのベルト交換
飲食業

ベルトの劣化と摩耗で滑るようになり交換、異音もなくスムーズに回ってます。

対象商品 : 00278616
2022-02-03
用途: 機械のメンテナンス時
きらぼし株式会社 様(建設業・工事業)

商品は特に問題なし
発送時もう少し小さい箱で出荷して頂くと嬉しいです