VベルトB形 (レッド)のレビュー

平均満足度 4.55 (108件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
バンドー化学
1,698 / 税込 1,868
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
108件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-04
用途:
冷却塔のファンベルト
対象商品:
00297894

やはりvベルトはバンドー製が1番です。今後も使っていきます。

野津造園 様2026-01-15
用途:
農業機械部品
対象商品:
05802666

バンドーベルトは強度が高く、価格はたいへん安くて最高です。

2025-07-14
用途:
機械の修理

牧草モアの刈刃の回転用のベルト2本の内1本が切れて使用できない状態になり
探してました。他のショップでも販売しておりましたが、納期が遅くすぐに修理
をして使用したかったので御社が当日出荷okでしたので即注文!
助かりました。ありがとうございます。

2025-05-22
用途:
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。
対象商品:
05802456

旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。 
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。

2025-08-03
用途:
コンバインのメンテナンス
対象商品:
05802413

価格も良く、丈夫です!!! また購入させて頂きます。

2025-02-11
用途:
クローラー運搬車駆動ベルト
対象商品:
05802115

ヤンマー運搬車の駆動ベルトに使用しました。サイズもピッタリ合いました。

2024-12-10
用途:
重機用

重機のベルトがよく切れるので安価で早く納品するのでいい

1人が参考にしています
2025-03-02
用途:
駆動モーターに使用

リピート購入です。
いつものメーカー品ですので、使用状況は全く問題ありません。

農事法人六郷 様2024-06-09
用途:
農業機械
対象商品:
05802361

初めてバンドー化学を使用しました。農業機械に使用します。

2023-04-03
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
対象商品:
05802291

お店に行かなくても品物が買えてよかった。サイズもぴったりです。毎回利用しています。

2023-03-20
用途:
高圧コンプレッサー駆動用
対象商品:
05802151

300気圧充填するのに格安のは同じメーカーのでも直ぐ駄目になるが、レッドは数倍長持ちするので大変助かる

2023-06-23
用途:
小型ドーザーのメンテナンス
対象商品:
05802106

小型ドーザーの走行ベルトを点検したところ大分痛んできたので交換の為購入しました。新品なので安心して作業ができます。

2023-10-30
用途:
コンバインの刈り取りベルト
対象商品:
05802781

特に問題なし、注文してすぐに届いたので助かりました

2022-11-09
用途:
コンバインに使用
対象商品:
06301723

耐久性等は分かりませんが交換は問題なくできました。回転時の振れも問題ありません。ベルトにレッド表示やサイズ表示がありませんがコスパが良いのでこれでよいと思います。

1人が参考にしています
佐信輪業商会 様2023-07-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05802614

豊富な在庫で大変ありがたいです。どのような機械が入っても安心です。

大角水産 様2023-02-14
用途:
機械のでんたつ
対象商品:
05802264

日本のものと性能は変わらないと思う、価格が安いだけとく

2022-06-09
用途:
研磨機ベルト劣化破損
対象商品:
05802763

以前から使用しているバンドーのVベルト(レッド)は丈夫で長持ち
。 暫く安心して仕事ができます。

2022-02-26
用途:
コンプレッサーの整備
対象商品:
05802657

コンプレッサーのVベルト内側の布?が剥がれてきたので交換。
品番で確認できたので間違いなく買い物できて上手く整備ができました。

2022-01-13
用途:
運搬車メンテナンス
対象商品:
05802176

コスパ最高
ベルト交換で、運搬車生き返れました。
ベルトの品質はバンドー化学でGood
田舎暮らしには、早くて・安くて・品質良好とても助かります。

2021-11-02
用途:
製造作業時
対象商品:
05802492

耐久性にすぐれていて、長持ちするので使用しやすい。