ワイヤーストリッパーのレビュー
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
2019-04-20
- 用途:
- ケーブル作業に使用している。
- 対象商品:
- 35150062
作業者要望で購入しています、他社を使用したことも有りますが作業者から
ホーザン製の使い勝手が勝っているようです。
1人が参考にしています
2014-10-18
- 用途:
- 被覆線の被覆剥き、分割ピンヘッダのカット
- 対象商品:
- 35150062
被覆線を剥くのにも便利に使っていますが、根元のはさみになっている部分の切れ味がよいので、40ピンのピンヘッダを、自分の使いたい長さに切断する際に使うと、断面がきれいです。
2014-03-10
- 用途:
- 電線の外皮剥き
- 対象商品:
- 09252984
使い勝手が良く、永く使えそうです、非常に精度が良く、外皮はスパッと切れて、中の導線が傷つくことは滅多にありません。導線が切れるのは適切なサイズではなかったときに限ります。
AWGゲージ用とmmゲージ用各種有ります。mmゲージ用は1品種ですが、私にはこれで充分でした。
2017-04-29
- 用途:
- 趣味の電子工作
- 対象商品:
- 37151746
秋月で売ってるAWG28耐熱線ワイヤーの被覆を剥くために購入。文房具のハサミで四苦八苦してたのが嘘のように綺麗に剥けます。「たかが被覆剥くために3000弱も出してられねえ・・」とバカにしてましたが、もっと早く買っておけばよかった。