円すいころ軸受30000番台のレビュー

平均満足度 4.98 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
699 / 税込 769
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
84件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-30
用途:
ジムニー(jb23w)のナックル部の交換
対象商品:
00335806

ハンドルシミーが出てたので交換してみました。安価だし、しっかりした物で満足です。

2020-05-14
用途:
ジムニーシミー対策に
対象商品:
00335806

持病であるシミー対策として購入。純正品と同等ですが、どうやら原因はここでは無く、別にあるようでした。商品自体は問題ありません。

2020-01-27
用途:
機械の修理
対象商品:
00336411

円すいころ軸受けがモノタロウにて早く入手出来てありがたいです。
NTN商品なので信頼して使用しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-04-11
用途:
ジムニーのキングピンベアリング用
対象商品:
00335806

純正と同等品です。純正より安いのでまた利用したいです。

1人が参考にしています
2019-12-14
用途:
バイク車輪取り換え用
対象商品:
00336366

取り換え用です、さすが日本製です 問題ありません満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-03-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
00335806

ジムニーJB23のキングピンに使いました。
良いと思います。

1人が参考にしています
2019-11-18
用途:
車いじり
対象商品:
00335806

ジムニー(JA12)のキングピンベアリングとして使いました。全然問題ありません。スズキ純正部品より安いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-02-07
用途:
ジムニー修理
対象商品:
00335806

ジムニーのパーツでつかってます。
コスパさいこうです。
純正部品じゃなく、これで十分

3人が参考にしています
2019-10-03
用途:
大満足
対象商品:
00336366

価格、品質、配送全てに満足。
全く問題なく使用させて頂いております。

2019-07-06
用途:
自車のメンテナンス

ジムニーの修理に使いました。価格も安くていつも使ってます。

2019-10-01
用途:
ランクル80 のハブのオーバーホールに使用
対象商品:
00335824

特に問題なく使用することができました。メーカーも信用できるものです。

2019-01-28
用途:
JB23 ナックルオーバーホール時に
対象商品:
00335806

素晴らしいクオリティ。
ジャダー 改善に一役買ってくれました。
ありがとうございました。

2018-11-08
用途:
JB23W9型に
対象商品:
00335806

値段も手頃、しかも日本製なので安心して使用出来ます。近くの自動車部品屋さんで購入するよりお得に購入できるので助かりました。次回も利用したいと思います。

2人が参考にしています
千葉タイヤ商会 様2019-02-09
用途:
農機具のギアボックスに使用しました
対象商品:
00336375

価格が安くバッチリ合いまた 音も静かです ありがとうございます。

誠自動車 様2018-07-02
用途:
ja11キングピンベアリング
対象商品:
00335806

フロントナックル上下のキングピンベアリングを交換しました(^^)
サクサク回って
心ウキウキ(^^)

2人が参考にしています
2018-06-25
用途:
自車のメンテナンス
対象商品:
00335806

JB23のキングピンベアリングに使用。
この価格で手に入るとは大変助かってます。

1人が参考にしています
2018-06-25
用途:
自動車部品として
対象商品:
00335806

純正部品と名が付くと価格が倍になるですね。同じメーカー同じ品番で何ら問題なく使用できる。今後もベアリングに関しては常にこちらで購入しようと思っています。

1人が参考にしています
2018-03-14
用途:
Ja11ナックルオーバーホール
対象商品:
00335806

23年も乗っている旧車でクロカン走行では、定期的な交換が必須。ハンドルガタガタのシミーやジャダーが出る前に交換が安心安全の鉄則です。純正部品も含めてMonotaROさんには大変お世話になっています。今後とも宜しくお願い致します。

2人が参考にしています
2018-03-12
用途:
車のデフのオーバーホール
対象商品:
00335842

車のデフのオーバーホール用に購入しました。純正部品の1つの価格で2個買えたので助かりました。

2018-11-27
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
00335806

純正品と同じものでした。
御社で購入してよかったです。