円すいころ軸受30000番台のレビュー

平均満足度 4.98 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
699 / 税込 769
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
84件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-24
用途:
ジムニー(ja11c)の1型 キングピンベアリング
対象商品:
00335806

ジムニー(ja11c)1型のキングピンベアリングとして使いました。私のジムニーにはシールドベアリングが入っていたため、耐久性など若干心配な面もありますが、DIYでの作業ですし、低価格がなにより魅力です。合わせて岩田製作所のリングシムを併用してガタは皆無になりました。

1人が参考にしています
2018-08-20
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00336375

作りもしっかりしていてコストパホーマンスは良いですね

2018-06-15
用途:
キングピンベアリング交換に使用しました。純正より安くて有りがたいですね。
対象商品:
00335806

交換後一週間ですが、今のところ問題なく使用できています。

2018-05-11
用途:
自動車のベアリング
対象商品:
00336366

商品が素早く届くので有難いです。同じ物が安く購入出来るので有難いです。

2017-04-12
用途:
JA11のキングピンベアリング
対象商品:
00335806

JA11のキングピンベアリング交換用に2台分買いましたが全く問題なしでした、以前ブレブレだったんですが交換したら治りました。商品発送も早いし到着も早いのでまた買わせて頂きます

1人が参考にしています
2017-02-02
用途:
ジムニーのリフレッシュです
対象商品:
00335806

ジムニーのキングピンベアリングに利用しました。純正品の半額以下ですが、精度もまったく問題なく使えています。

2017-05-02
用途:
ジムニー
対象商品:
00335806

純正より安く、定期メンテに交換します。いい作りです

cozycycle 様2016-12-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
00336375

モノタロウさんのお陰で高品質のベアリンクが安く便利に購入出来て助かります。
規格品なのに、BMWの純正部品だと、北欧のメーカー製品でとても(笑)高額なので~

有限会社なかの 様2024-06-17
用途:
ジムニーメンテナンス
対象商品:
00335806

ナックルオーバーホールの時に交換するベアリングです。

1人が参考にしています
2017-05-16
用途:
ジムニーのキングピンベアリング
対象商品:
00335806

他で買うより安く品質にも何の問題もないみたいです。

2016-12-15
用途:
タイヤチェンジャーウォームギア軸
対象商品:
00336366

ガーガーいっていたのが、静粛にスムーズに回転していますNTNなので信頼できます。

2017-01-21
用途:
ジムニー JB23 5型に使用
対象商品:
00335806

キングピンベアリングに使用、耐久性がどのくらい有るか今後検証…

2017-04-07
用途:
車両整備
対象商品:
00335806

ジムニーに使用。純正品よりも安価ですが、品質は問題なし。

ユーズワーク 様2016-07-06
用途:
フライス盤の主軸に
対象商品:
00336393

大変調子よく回っています。ただし円錐部分のみ
交換しました。

2016-12-13
用途:
機械の軸受け。
対象商品:
00336384

ベアリングの販売店が遠いため購入しました。卓上フライス盤の主軸軸受けに使用します。大変助かりました。

2016-08-14
用途:
おもちゃのロボットアームの軸
対象商品:
00336341

この価格で 問題なく使えてます。

2016-04-11
用途:
自動車整備
対象商品:
00335806

純正同等品として十分な性能です。これを純正並みの値段で売ってる店があるのは何なんだと思います。

2016-02-29
用途:
ジムニーJB23の8型のキングピンベアリングに使用
対象商品:
00335806

作業はディーラーでやってもらいました。
ハンドルジャダーが完璧に直りました。
ステアリングの感覚も替える前にくらべ、変な軽さがなくなり
しっかりとした感触になりました。

2016-08-09
用途:
ジムニーJB23キングピンO/H
対象商品:
00335806

価格、性能、信頼性大変良いものです。

2018-03-16
用途:
中国製卓上旋盤のベアリング交換に使用
対象商品:
00336384

やはり国産のベアリングは信頼性が違います、値段も安くて他のベアリングもモノタロウで購入しています。