ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-23
用途:
ファンモーターの交換用に

空気清浄加湿器が異音を出していたために原因を探ると、どうもファンモーターから出ているようだったので、ダメ元で分解するとベアリングの取り出しが可能でしたので品番を確認しNTN製を購入しました。交換後は見事に静か(正常)になり\400-程度で修理出来て大変助かりました。

2025-07-28
用途:
フラットバーの曲げ

ベンダーのコマとして使用したので本来の使い方では無いと思うが、外径、軽く回るところがぴったりで精度も良くまた安価であり非常に満足である。

コヤマオートサービス 様2025-02-04
用途:
今はなきリョービのグラインダー修理に使用。

20年以上前の、リョービグラインダーがベアリング焼き付きで回らなくなり修理しました。有名メーカー品なので問題なく修理できました。良い商品です。

片貝造船 様2024-10-28
用途:
日立工機製トリマーの軸受け

古くなったトリマー軸受けのベアリングが使用中に破壊。
交換部品として規格品があったので交換。古くても規格部品の交換で初期性能が復活できる機械は間違いなく環境に優しい。

1人が参考にしています
2024-05-10
用途:
キックボードのメンテナンスに
対象商品:
00329384

屋外放置していた当時物JDのキックボードのベアリング交換に使用しました。内径8mm外径22mm厚み7mmでした。サビサビのガタガタの乗り心地から走りは新車になりました(笑)

1人が参考にしています
2024-05-07
用途:
換気扇の異音
対象商品:
00329384

どこのメーカーか分からない粗悪品と違い安価で一流メーカ品なので安心して使えます。

2024-07-30
用途:
一般整備
対象商品:
00329287

小売りしてないので助かります。
五個セットとか有るとなおよし

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2024-02-26
用途:
古い電動工具のリフレッシュに使用
対象商品:
00329384

ベアリングと共にブラシも交換、異音が無くなり新品同様、快調になりました。

2024-02-01
用途:
ジグソーの自作治具用
対象商品:
00329235

ジグソーブレードのブレを軽減するための治具作りに活用しました。大きさも丁度良いものが手に入りました。問題なく使えています。

2023-12-26
用途:
ファンモーターのメンテナンス
対象商品:
00329786

異音のあったモーターが動作も安定して良い感じになり満足しています。

2023-12-05
用途:
DIYで回転軸の軸受に使用
対象商品:
00329287

何度目かの購入なのですが、多様なサイズの軸のために多様なサイズで購入しました。そのクオリティに満足しています。

2024-07-18
用途:
刈払い機のギアボックス
対象商品:
00329533

もともと入っていたベアリングと同じサイズで安く交換できました。

2023-10-27
用途:
刈り払い機の修理に
対象商品:
00329436

マキタ18vの刈り払い機を修理するために
購入しました。
問題なく使用できました。

2023-07-06
用途:
設備のメンテナンス
対象商品:
00329384

ベアリング単品から購入できすぐに届くので助かります。
NTNさんの物なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
2023-06-28
用途:
電動インパクトの修理に
対象商品:
00329481

マキタ電動インパクトレンチの回転異音修理の為購入。交換後はゴーゴー音も無く静かでスムーズに回転しており満足しております。ただ商品サイズ的に小さく安価なのですが単品で注文するには送料が割高となってしまうのが難点です。

1人が参考にしています
2023-03-10
用途:
エアー工具に使用
対象商品:
00329533

エアー工具のシャフトに使用しました、定期的に交換しています。

2022-10-14
用途:
弊社の製品の組み込み部品として
対象商品:
00329436

いつも購入していますし、メーカー品でも有りますし
普通に使用していれば、問題は無いと思われます
今回は、修理用交換部品でしたが、「直ぐに異音がする」等のクレームでは
無く、ケーブル断線のついでに 少し異音が聞こえたので
予めで交換しました

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
回転部品の回転確認試験用
対象商品:
00329533

試験特性上、片側支持となったが所定の機能が確保されており上等。

2022-09-17
用途:
小型スーツケースの車輪ベアリングの交換
対象商品:
00352204

既設べリングが両面開放型の為粉塵で円滑に回転できず、全閉式に交換 回転良好。

2022-08-15
用途:
ベアリング
対象商品:
00329384

中にボールを支えるプラスチックのカバー付いてて丈夫ですね 振動にも耐えれる