ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)のレビュー

平均満足度 4.57 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
159 / 税込 175
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-14
用途:
草刈り機のギアケース修理
対象商品:
00329341

開封時に動きを確認すると、インナーに対してアウターがガタガタ動くし、回転させると明らかにゴロゴロと異音があり引っ掛かりもある。たまたまかと思って2つ追加で購入したが大差なかったので諦めて他のメーカーの物を買いました

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-03-01
用途:
釣具 リール
対象商品:
00351276

とても早い対応でありがたいです。
微妙なサイズなので購入できてよかったです。製品についてはたいへん満足してます。

2023-03-15
用途:
車輪 軸受け使いです
対象商品:
00329393

信頼性の有る製品 安心して使事できます、
次回も交換用に使う予定です。

ひむろ工房 様2023-01-30
用途:
玩具金属風車に使用
対象商品:
00329192

玩具に使用するにはもったいないくらいですが高性能風車ができました。

2022-03-18
用途:
電動工具のオーバーホール
対象商品:
00329497

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

2021-07-04
用途:
草刈り 刈り払い機先端部の補修
対象商品:
00329393

取付けが無事できました。少々無理やり装着しましたが、狂いやガタツキはなく機械の性能が復活しました。

2021-08-08
用途:
ハンドスピナー自作の為
対象商品:
00329192

価格が安かったので購入しました。脱脂をして使用しましたが回転もそれなりにスムーズでした。特に不具合はありませんでした。

2021-03-24
用途:
草刈り機のヘッドギアボックスに使用しました。
対象商品:
00329341

異音も無くなりました!軸受のがたつきも解決しました!有り難うございます。

2021-11-27
用途:
草刈り機のギヤケース修理
対象商品:
00329497

良い商品がリーズナブルに入手出来るので、モノタロウさんに感謝してます。

1人が参考にしています
2020-02-05
用途:
刈り払い機ギヤーケース修理
対象商品:
00329393

なるべく純正品に近いパーツを探してモノタロウにしましたが、完璧ではなかった。
ベアリングの片側がふさがった物がなかった。

2020-05-03
用途:
キックボードの修理に使用
対象商品:
00351425

前輪の破損したベアリングを交換し、うまくいきました。

2019-07-19
用途:
刈払機のギアケース オーバーホール
対象商品:
00329497

対応が早いので、いつも助かってます。ギアケースの分解整備時にいつもNTNのベアリングを使っています。トラブルは1回もありません。

2020-01-27
用途:
所有車両のメンテに使用
対象商品:
00329646

メーカー純正品と同じであり、交換するならば必要充分です。メンテ時用に対応グリスの情報があると更にいいかと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

クラフトマンエッセンス 様2019-05-02
用途:
ハンドスピナーの材料に使ってます。
対象商品:
00329296

工作キットとして作ったハンドスピナーの材料に使ってます。累計で500個近く購入していますが、お客様に大変好評です。
回転も良く工業用途では勿論、ホビーとしてもオススメです。

2018-11-08
用途:
釣具のリールに組込み
対象商品:
00351276

ハンドリングも軽くとてもスムーズに回る様になりました。

2019-06-14
用途:
マイクロモーターの軸受けベアリングとして使います。
対象商品:
00350201

マイクロモーターのメーカーカタログにはベアリングの詳細情報はありませんでしたが、自分で内径等計測し、モノタロウカタログと照らし合わせて、注文しました。完璧に一致し、滑らかな回転がもどりました。感謝です。

2018-07-20
用途:
カーボンパイプのローラー台用
対象商品:
00350201

カーボンパイプの曲がりやすい方向を探す為のローラー台と押さえ具に使用しました。φ5~6mmのカーボンパイプ相手ですが、シールレスで抵抗が少なく十分使えました。

2019-02-28
用途:
玩具スピナーを3dプリンター作成して、回転部分組み込んでます。
対象商品:
00329296

当時、スピナーが流行っていて、孫の手に合うのが無くて、自作を試みました。現在も気持ち良く、製作当時の時と変わる無く回っています。

2018-10-01
用途:
自転車ホイールの自家製バランサー用
対象商品:
00329445

自転車のホイールのバランス調整に本ベアリングとφ5mmのアルミ丸棒で治具を作成しました。
開放型なのでグリスの脱脂と適当なルブの滴下が行えます。
上記の処方をすると低負荷感度が上がるため、ホイールバランスが確認しやすくなるためです。
作業が終わった後には適当な万能油で防錆し保管しています。

1人が参考にしています
2017-11-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00329341

作っている会社が一流なので信頼してます。
又、リピートします。