深溝玉軸受 6000番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.80 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
84件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鈴木工務店 様2026-04-05
用途:
車磨き

京セラポリッシャーRSE-1250の改造でベアリングホルダーとセットで購入。
一緒に届いたので早速交換しました(圧入はそれほど難しくはないです)
純正のベアリングより回転が滑らかで明らかに高品質でした
これでクルマを磨きます(^^)

2026-01-28
用途:
京セラのワイヤレスポリッシャー

ブレーキゴムを外して使っていましたが、もっと勢い欲しくてベアリング交換です。
純正ベアリングと比べて、さすがNTN製。
鬼のようにポリッシャリングができるようになりました。
ベルハンマーを塗布したのもよかったかもしれません。
ホームセンターなど気軽にないものですので、モノタロウさんでとりあえず探したらなんでもあって助かります。
京セラポリッシャー利用の方にはとてもおすすめです。

2026-01-18
用途:
バイクメンテ
対象商品:
00327783

NTNは間違いない品質。注文後直ぐに届き助かりましたあ

2025-06-27
用途:
改造用
対象商品:
00327923

純正品の安物ベアリングとは比べ物にならない滑らかな回転なので是非とも

2025-03-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00327923

いつものように問題なく使えることが重要な部品を早く安く手にできるのはありがたいですね。いつも感謝してます。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
00328063

TZR250R 3XV リアホイールの左右に使用
ハブベアリングは別のサイズです。
摩擦抵抗の少ないZZタイプにしてみました。
バッチリハマってます。

1人が参考にしています
2024-08-19
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
00328063

コンバイの足回り整備に使用しています。耐久性も良いです。

2024-07-18
用途:
刈払い機のギアボックス
対象商品:
00327853

もともと入っていたベアリングと同じサイズで安く交換できました。

1人が参考にしています
2024-02-27
用途:
電動工具のメンテナンス
対象商品:
00327853

作動させると異音がしていましたが、ベアリングを交換して異音も無くなり動作がスムーズで、新品時と同様の作動音になりました。修理代としても非常に安くすみました。

2024-09-14
用途:
一般整備
対象商品:
00327783

小売りしていないので助かります。
あとは耐久性ですね。

2023-07-03
用途:
ポリッシャーの交換部品
対象商品:
00327783

RSE1250の交換部品。純正ベアリングから変更すると負荷も無く良く回転します。

3人が参考にしています
メンテナンス ファクトリー HooK 様2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
対象商品:
00328063

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

2023-02-13
用途:
ウォーターポンプベアリング交換

スクーターのウォーターポンプベアリングにガタが出て
純正部品だと海外製で900円もしたのでこちらを購入。
国産、コスパで安心。

2022-03-22
用途:
生産設備のメンテナンス
対象商品:
00328483

ベアリングはたくさんの箇所で使用しています。頻繁に交換する場所は予備でおいていますが、たまにしか交換しない場所は、作業前に発注しすぐに送ってもらえるので重宝です。保管管理がいらないので助かります。

有限会社川島建築 様2022-03-08
用途:
コンテナのスライドドア
対象商品:
00327853

スライドドアのベアリングが大分減っていたので同サイズのこのベアリングに交換しました。
回転が非常にスムーズに転がるようになりました。

エムプラン 様2022-01-28
用途:
印刷インキゴムローラーの巻替え交換時
対象商品:
00327783

NTN製のベアリングを、いつも使用している。価格も安く購入できるので巻替え時は、必ず
交換していますので、印刷時のトラブルもありません。

2021-11-19
用途:
草刈機のシャフト
対象商品:
00327783

草刈機のシャフトを支えているベアリングが固着してしまったので同サイズのこれと交換しました。
回転が非常にスムーズになってとても快適になりました。

2022-06-02
用途:
回転部の軸受け
対象商品:
00328063

今までついていたものから、交換しました。
問題なく作動しています。

TACサービス 様2021-06-13
用途:
送風機のモーターの軸受け修理
対象商品:
00327923

送風機のモーターの軸受けベアリングが経年劣化により異音を発していたり、たまにロックしてマグネットスイッチのサーマルリレーが作動している場合があります。
その時の修理に、本品に取り換え作業を行っております。
モーターの左右のベアリング交換を同時に行うので、1回の修理に2個使用します。
今まで、特に問題はありません。

2021-09-08
用途:
草刈り機の回転部
対象商品:
00327853

刃の回転部が異音がするので今回のこのベアリングと他のベアリング
2点を全部交換しました。スムーズに回転し異音が無くなり大変助かりました。
又の機会がある時はよろしくお願いします。