深溝玉軸受 6900番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.87 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
519 / 税込 571
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-19
用途:
工作物の部材 回転軸用
対象商品:
00331231

ベアリングなら豊富な種類のNTNから選べば間違いないと思う。

2023-01-14
用途:
エンジン、機械等のメンテナンス
対象商品:
00331082

リダクションセルモータのオーバーホール時(此れを含め4個)に交換 何の問題も有りません。

1人が参考にしています
2023-07-25
用途:
国産で安心
対象商品:
00331134

国産で安心して使えると思う
持ちは、まだわからない。

エフピコアルライト株式会社 様2022-03-02
用途:
機械のメンテナンス、定期交換部品
対象商品:
00331283

安定のNTN!
急ぎで必要だった為、注文の翌日には届き、大変助かりました。

2022-12-21
用途:
組立
対象商品:
00331387

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

JOYこばやし 様2020-11-24
用途:
エアコンの穴開け工事に使う工具がダメになったので取替えました。
対象商品:
00331283

サイズが沢山あって工具を処分しなくて助かりました。

2020-06-02
用途:
ラジコンヘリのローターマストBrgの交換に使用
対象商品:
00330881

ラジコン部品販売のK&Sから発売のJRヘリに使用するマスBrgケースに使用する深溝タイプのBrgを購入し交換しました。(K&S,JRも倒産)
マストを回すとサラ、サラとすべるような回転になり感激しています。

ウィットコミュニケーション 様2020-05-18
用途:
電気カンナの修理
対象商品:
00331037

注文翌日に到着して、早々に電気カンナの軸の修理に使う事ができました。
ガタツキもなく、汎用性のあるベアリングです。
また利用させていただきます。

オオクラ 様2018-10-21
用途:
ジョグのエンジンベアリングの交換用として
対象商品:
00330933

バイクの取り回しが軽くなりました。安心安全のJPN製です。

2018-03-23
用途:
ホビー
対象商品:
00330933

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

1人が参考にしています
2017-09-27
用途:
ホイールハブ
対象商品:
00331134

信頼出来るメーカーなので想像通り回転もスムーズに回る。

2017-08-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00331134

製品の納期およびコストパフォーマンスに優れており次回も利用したいです。

1人が参考にしています
有限会社 大栄電機 様2017-02-01
用途:
電動機のメインテナンス時
対象商品:
00331484

定評があるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

神奈川県立向の岡工業高等学校 様2017-09-22
用途:
ハンドスピナーの交換用ベアリングとして
対象商品:
00330881

NTN製は他社と比較したが、回転は始めしていたが、いきなり、回転が渋くなって
とうとう回転しなった。高速回転に耐えることなく、処分コースへ・・・・。
次回は買わない。

2016-05-18
用途:
電動ラジコンヘリ(700クラス)に使用
対象商品:
00330881

純正部品よりも安く、そして耐久性があると思います。また買いたいと思います。

同進金属工業株式会社 様2015-11-27
用途:
機械メンテ
対象商品:
00331082

とても良いです。

2014-08-04
用途:
漁業
対象商品:
00331633

ひと月使用しましたが、使用感に全く問題はありません。次も購入する予定です。

2014-03-28
用途:
仕事
対象商品:
00331134

迅速で大変満足です
今後もぜひ利用したいです

2015-04-08
用途:
モーターに使用
対象商品:
00330933

価格的に安いですが何の問題もありません。

2013-12-16
用途:
機械の保全
対象商品:
00331134

メーカー品なので品質もOK
近所の工具屋より安価です