深溝玉軸受 6000番台 Zのレビュー

平均満足度 4.68 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
349 / 税込 384
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-17
用途:
セルモータのOHに!

セルモータをOHするので、NTNのベアリングを購入。スムーズな回転が蘇りました。

1人が参考にしています
有限会社スナダオート 様2024-07-07
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
00327984

エンジンのオーバーホールで、メーカー廃盤パーツと同じベアリングで助かりました。

2023-11-18
用途:
ベアリングの交換
対象商品:
00328054

農機具のベアリングが壊れた時に交換するように購入、色々なメーカーのベアリングを使用して比べてみるが、メーカ品なので、このベアリングが基準で、他メーカーのベアリングと比較している。

2022-03-07
用途:
トラックの修理
対象商品:
00328054

発送も早く、助かりました。前に使用していたものと全く同じものを入手できました。

2021-06-06
用途:
刈払い クラッチ受け軸
対象商品:
00327984

6003Zは片側ボールむき出しです
両方シールされているのは6003ZZ
買い間違いないように
モノは良い

1人が参考にしています
2021-05-04
用途:
品質・精度良し!
対象商品:
00327774

海外製のバンドソー用に使用してみましたが、
品質・精度はとても良いと思います。今後はリピートさせて頂きます。

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
ホビーのメンテナンス
対象商品:
00327914

さすが一流メーカーのベアリングは精度抜群安心して使用できます。

2020-05-20
用途:
リヤホイールベアリング交換
対象商品:
00328054

さすが、なんてなめらか~ です。ホイールだけで回したら永遠に回りそうな勢いでした、気持ちよく走れます!

2019-10-05
用途:
スターターのオーバーホール
対象商品:
00327984

CBXのスターターをオーバーホールしました。純正品なので安心ですね!

1人が参考にしています
2019-09-16
用途:
オートバイカウンターシャフトのベアリング交換
対象商品:
00327844

カウンターシャフトのベアリング交換に使用させていただきました。
片側がボールむき出しになっていたのが残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-09-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00327984

丁寧に作られているので 何の不安も無く使用出来ました。

有限会社日野広陵工場 様2023-06-02
用途:
回転治具につかいます。
対象商品:
00327914

内径が少し小さいです。
シャフトが抜けなくなりました。

2017-06-12
用途:
機械メンテナンス時の交換
対象商品:
00327774

国内品で品質は特に問題なく、安心して使用できました。

1人が参考にしています
2017-05-06
用途:
二輪車エンジンのカムシャフト支持ベアリング
対象商品:
00327844

すぐに入手できて助かりました。精度も良く安心して使用できると思います。

1人が参考にしています
2016-12-15
用途:
タイヤチェンジャー
対象商品:
00328474

タイヤチェンジャーターンテーブル主軸ギヤーボックスの軸受けで使用問題なしです。

2017-04-23
用途:
自動車修理時
対象商品:
00328054

国内メーカー品ですので、安心して使用出来ました。また利用したいです。

2017-04-20
用途:
セロー225カムシャフト受けに使用
対象商品:
00328124

6005Zを購入。サイズぴったりでした。また作業が必要になったら買います。

2015-12-01
用途:
グラインター
対象商品:
00327774

今使っているグランダーのベアリングが焼き付き、交換しました。大変順調に使用しています。

2015-06-03
用途:
電動工具の修理
対象商品:
00328194

すぐ使えるのがありがたい

2015-04-02
用途:
ホイールの軸受
対象商品:
00327984

日本製で安心。 ホイールに用いるので、ホイール内側になる面は解放になる、Z型を購入。 まだ走行浅いですが、問題なしです