- 用途:
- オートバイのベアリング交換
オートバイのフロントハブ内のベアリング回転に引っ掛かりがあり交換
スムースな回転になりました。
- 用途:
- オーバーホール
- 対象商品:
-
00333837
原付きのオーバーホールに使いました。可もなく不可もなしに安くてありがたいです。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
-
00333837
片側にはシールがないので添加剤簡単に注す事が出来使いやすい、抵抗なくよく回る。
- 用途:
- バイクのホイールメンテ
- 対象商品:
-
00333907
10年以上替えてないため交換用に購入
純正品ではないけど…問題なく使用できてます。
- 用途:
- バイクのフロントホイール
- 対象商品:
-
00333977
バイクのフロントホイールに使用しました。
純正より安価で購入でき、安心のNTN製です。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 除雪機の修理
- 対象商品:
-
00334117
信頼のNTNです。
滑らかでサイズも何の問題も有りません。
- 用途:
- スーパーカブのホイール周りOH
- 対象商品:
-
00333977
ホイールのベアリング交換。安いものだが、効果は絶大。
- 用途:
- 原付のホイールベアリングの交換
- 対象商品:
-
00333837
モノタロウだと安価で尚且つ少数で買えるので重宝している。
- 用途:
- スライドする棚
- 対象商品:
-
00334187
スライド棚のベアリングが壊れたので交換しました。
問題なく使用できて、ホームセンターより安かった。
MonotaROからの回答
- 用途:
- バイクのホイールベアリング交換
- 対象商品:
-
00334047
安心の日本製、何の問題もなく使えてます、回転が見違えるほどスムーズになりました。おすすめです。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
-
00334117
価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。
- 用途:
- バイクのアクスルベアリングの交換に!
- 対象商品:
-
00333977
純正同等品のベアリングなのですが純正より安いし手元にすぐ届くで今後ベアリング類はモノタロウを使いたいと思います。
- 用途:
- ジョグのエンジンベアリングの交換用として
- 対象商品:
-
00333837
バイクの取り回しが、非常に軽くなりました。安心のJPN製です。
- 用途:
- 標準ベアリング(C3)交換
- 対象商品:
-
00333837
一流メーカーなので、安心感がありますし、MonotaROはそこらの部品商や機械屋より安価で、配送も早いので有難いです。
C3規格とか、無印/Z/ZZ/LLUとか、封入油脂違いまでラインナップされているので、下手な部品商や○○プロより頼りになります。
- 用途:
- クレーン走行車輪用のメンテナンス時
- 対象商品:
-
00334817
今回、走行車輪の定期的なメンテナンスに使用しました。メーカー品なので何不自由なく使用出来ました。
- 用途:
- 自動車修理時
- 対象商品:
-
00333907
国内メーカー品ですので、安心して使用出来ました。また利用したいです。
- 用途:
- ホイールベアリング交換
- 対象商品:
-
00334117
非常に安価で満足しています。
次回からも利用しようと思います。
- 用途:
- バイクのホイール
- 対象商品:
-
00333977
商品の値段が安くて品数豊富で商品の発送が早かった。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
-
00334117
安心のNTNを手軽に購入でき助かります!また利用します。
- 用途:
- バイクの軸受の交換
- 対象商品:
-
00333977
NTNのベアリングを安価で入手できました。
非常にありがたいです。