深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.71 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
299 / 税込 329
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
93件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-24
用途:
コンバインのメンテナンス
対象商品:
00332123

安くて丈夫!!
コンバインのメンテナンスでたくさん使用するので、便利です。

2024-06-09
用途:
トラクター修理
対象商品:
00332333

トラクターのロータリー軸受けがだめになって交換したが、今までのところ問題無い。

2024-02-26
用途:
古い電動工具のリフレッシュ
対象商品:
00332053

30年物の古い電動工具、異音がすると思ったらグリスが乾燥しベアリングが固着しており交換しました。スムーズに動くようになり感動

株式会社 東発金沢営業所 様2023-09-04
用途:
JA11ジムニートランスファー
対象商品:
34729852

純正番号29981-80051の代替で使用!
同じ物を3個使用します。

2人が参考にしています
2023-07-11
用途:
ja11トランスファー
対象商品:
34729852

トランスファーのオーバーホールで使用しました、純正部品ではありませんが天下のNTNなので何も問題ありません。

1人が参考にしています
2023-06-17
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
00332123

スバル車のオルタネーターメンテで使用、信頼手関るメーカー製なので安心して使用できます。スバル純正品よりだいぶ安く買えます。

2023-06-09
用途:
バイクメンテナンス

安定の国産なので性能もライフも大満足です。高い純正を頼むよりコスパ良すぎ。

1人が参考にしています
前燃興業有限会社 様2023-06-09
用途:
ブローファン修理に使いました。
対象商品:
00331983

ブローファンモータの軸受下部に使用ピッタリでした。

株式会社榊原建材 様2021-12-28
用途:
部品の補修
対象商品:
00332053

注文してすぐに到着して、修理に間に合って、助かりました。梱包が、しっかりとしていて、こんな少ない量なのに、大袈裟すぎるかもしれないくらいの、大きなケースで驚きました。大切に扱ってくれるこの気持ちに感謝します。

ティティワールド 様2022-02-11
用途:
電動工具の修理の為
対象商品:
00331913

製造後30年以上経過している古い電動工具が、新品又はそれ以上に回転がスムーズに成った。

2021-12-29
用途:
オルタネータ用
対象商品:
00332053

オルタネータのオーバーホール用として購入しました。
安心のNTNなので当然問題無く使えています。

2021-12-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00332053

新品は指でまわしてもまったく音などしないよう精巧に作られています。
安く買えてありがたいと思います。

2021-10-28
用途:
ミニバイクのホイールベアリングに
対象商品:
00331983

ミニバイクの前輪で6201を2個使用。メーカー純正品よりも随分安く交換する事が出来たし性能も申し分ない。

2022-02-05
用途:
自動車プーリー
対象商品:
00332123

品質に問題ありません。初めての購入、使用ですが故障が改善されました。

鈴木 銑市 様2020-11-28
用途:
トラクター
対象商品:
00332333

既存品が焼き付き騒音となり、交換
お陰様で静かに、滑らかに作動し助かりました

1人が参考にしています
2021-01-01
用途:
スクータータイヤの交換で使用
対象商品:
00331913

取り付け走行の安全性にまったく影響、問題ございません
安心の商品です。

2020-12-19
用途:
アドレスV100フロントベアリング
対象商品:
00331913

アドレスV100 CE11Aに使っています。
ベアリングは消耗品ガンガン取り替えましょう

2020-11-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00332123

木工機械のメンテナンスに
おかげで助かりました。
消耗品なので、また、リピしようと思います。

2020-07-29
用途:
機械の部品交換
対象商品:
00331983

ベアリングの性能はとても良いと思います。
他の付随の部品も一緒に注文出来るので助かります。

2020-04-15
用途:
ミニキャブ テンショナープーリーのベアリングに使用
対象商品:
00332123

テンショナープーリーのベアリング交換に使用しました。純正では6203DULXだったのですが、その品番のベアリングが見つからなかったのでこちらをチョイス。
異音は勿論なくなりましたが、グリスが硬いのか動きはちょっと渋くなりました。
NTNのカタログを見ると耐水性はあまり良くないみたいなので、定期的に状態を確認したいと思います。

2人が参考にしています