深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.71 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
409 / 税込 450
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-20
用途:
ミッションオーバーホール
対象商品:
00334013

純正ベアリングは高すぎるので同じサイズのベアリングは汎用のベアリングと交換しました、NTNのベアリングですので何も問題ありません。

2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
00334083

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

ティティワールド 様2022-02-11
用途:
電動工具の修理の為
対象商品:
00333803

製造後30年以上経過している古い電動工具が、新品又はそれ以上に回転がスムーズに成った。

2019-04-14
用途:
バイクのホイルベアリングに使用しました。
対象商品:
00333873

ベアリングは日本製でないと不安です。精密部品ですから。なかでも自分はNTNを贔屓にしております。

1人が参考にしています
2018-12-04
用途:
ミッションのOH
対象商品:
00334013

古い車のミッションのOHの交換用にベアリングを買いました。くるくる回ります。

2018-06-29
用途:
JA22ジムニーミッションオーバーホール
対象商品:
00334013

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

2017-11-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00333943

バイクのホイールベアリングにいつも利用してます。助かります。

1人が参考にしています
2017-11-26
用途:
交換
対象商品:
00334083

両面非接触シールベアリングはバイクに合ってるみたいです

2017-06-21
用途:
水揚げポンプ
対象商品:
00334153

近くの販売店の価格よりかなり安い、交通費もかからず便利です。

岡田環境コンサルタント 様2017-12-05
用途:
攪拌機の駆動軸受用
対象商品:
00334643

脱脂作用がある液体に使用しましがやや満足した結果でした。

2017-04-11
用途:
修理のための交換用です。
対象商品:
00334013

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

2016-09-24
用途:
バイクのハブベアリング
対象商品:
00334013

古いバイクなのでハブでもこのサイズなので定期的に交換するのに最適です

1人が参考にしています
岡田環境コンサルタント 様2016-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00334643

脱脂する環境で使用していますが、十分希望する性能を発揮しています。

2016-10-14
用途:
部品交換
対象商品:
00334223

ベアリングそのものに対しては満足しています。もともとはZZの耐熱ベアリングをしているが、ゴムシール物で耐熱仕様が見つからないので、LLBC3/5Kを使っている。もともとはVVC3で良いことになっていたが、5Kのグリスが良いのでこれにした。納期1週間はかかりすぎです。5日になっているが土日を挟むと1週間になってしまう。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2025-03-08
用途:
2ストJOGの5SUC用

2ストJOGの5SUC用に購入しましたが、
圧入すると軸側の寸法が微妙に長いようで回りません。
圧入量を調整すれば問題無いのかもしれませんが、
結局、「6300LLUC3 [深溝玉軸受]」に買い替えました。

有限会社ラン 様2017-06-09
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00334083

メーカー品でしたので、特に問題は、ありませんでした。

2017-05-24
用途:
バイク
対象商品:
00334013

交換してからしばらく使ってますが当然問題ありません。

2020-10-06
用途:
オルターネーターのOHに使用
対象商品:
00333943

510ブルのオルタネータ(他車種流用品)OHに用いました。くれぐれもオルタOHに金属シールもモノは使用しないでくださいね。

1人が参考にしています
2016-06-07
用途:
ジムニーのミッションベアリング
対象商品:
00334083

一流メーカー品のベアリングが1個から購入できることが大変ありがたい。

舘野 農園 様2015-11-09
用途:
モーターの修理
対象商品:
00334153

若干ですが防水性となかの金属ボールの耐久性が弱いのでは。