深溝玉軸受 6000番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.88 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
279 / 税込 307
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
88件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐藤商店 様2026-01-11
用途:
メンテナンス
対象商品:
00327932

コストカットで安く直せました。製品も何問題ありません。

平杉整骨院 様2025-07-16
用途:
バイク整備(ケース内ミッションベアリング)

純正はC3の物の中で精度良い物を選んで納入しているとの話ですが、高いのでこちらで購入させていただきました。焼き付きも無ければシャー音やジャー音も無いので熱膨張時のクリアランスの問題も無いのでしょう。

2025-02-26
用途:
除雪機のオーガミッション修理に使用

除雪機オーガミッション修理に使用した。
メーカー純正のベアリングの1/2以下の価格で何の遜色もなく修理できるのはありがたい限りです。

2025-10-19
用途:
バイクエンジン
対象商品:
00328072

問題なく使用できました。
結構リピートしてます。
安く、早く、がいいです。

2024-08-11
用途:
バイクの修理
対象商品:
00327722

希少なサイズのベアリングは、近所の金物店やホームセンターにも在庫がない事がほとんどで、本当に助かります。

1人が参考にしています
2024-01-06
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
00328002

TS200Rのレストアの際に使用しました。
エンジン内部に使用しましたが、当然ですが全く問題ありません。
規格品で代替出来る場合には、積極的に使用して行きたいです。

2023-08-20
用途:
バイクのエンジンメンテナンス
対象商品:
00327792

包装に穴が空いており防錆油が染みていましたが機能上は問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

便利屋ひさ 様2023-05-23
用途:
gpz900r クラッチ修理
対象商品:
00327792

カワサキ純正部品より1000円以上安いです。国産メーカー品の為、全く問題ありません。

2023-03-15
用途:
車輪 軸受け使いです
対象商品:
00327792

信頼性の有る製品 安心してつかう事出来ます。
次回も交換用に使う予定です。

2022-09-19
用途:
バイク
対象商品:
00328142

とても頑丈で錆びず大変いいベアリングでした。自信を持ってオススメ出来る商品です。いいものを安く購入出来てさらにモノタロウが大好きになりました。

1人が参考にしています
2022-10-26
用途:
モンキーエンジンメンテナンス
対象商品:
00327722

信頼の国産です。悩む必要有りません。探しやすかったし、まとめて買えたので手間が無かったです。

2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て
対象商品:
00328072

一流メーカーの製品をこの値段で買えればうれしいです。継続して購入する予定です。

有限会社平井電設 様2022-07-30
用途:
バイク用カム軸受け
対象商品:
00328072

さすがメーカー品、、何の問題もありませんでした。多くの種類がある中、当日発送は非常にありがたいです。

SPLASH motoring service 様2022-01-25
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
00328142

同じベアリングでも純正部品で注文すると高額ですが、こちらで注文すればコストが抑えられます。

2021-10-29
用途:
ヤンマートラクターFX26Dフロントハブベアリング
対象商品:
00328632

フロントハブよりオイル漏れシールと一緒にベアリングも交換しました。めったに交換するもではないのでメーカー品にしました。

2021-11-10
用途:
牧草モアの整備に使用
対象商品:
00328142

有名企業の製品を安価でとても安心して整備しました。

2021-07-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
00328002

PCX JF81のファイナルギアケース内のベアリング。単価の高い純正の代替品として使用。安心のNTNです。当方の環境では全く問題ありません。

2021-07-28
用途:
セロー225のO/H
対象商品:
00328072

品質は国産なので問題無し。
地味な部品が通販で入手出来るので有難い。

2021-12-02
用途:
ボーリングマシンのメンテナンスです
対象商品:
00328772

商品の到着が早い、お値段もリーズナブルで、気に入ってます
次も購入します。

相模中央自動車学校 様2021-09-09
用途:
バイクの整備
対象商品:
00328002

寸法等もちろん問題なく組み込み。次もまた使います。