深溝玉軸受 6200番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.91 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
239 / 税込 263
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
143件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
EaZy company 様2025-11-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00332315

ホイールの回転を軽くしたかったので、ノンシールを試しました。
装着後は、抵抗が減ったのは感じましたが、これからの耐久性に期待です。

2025-05-12
用途:
サンバーKS4リヤアクスルベアリングに使用

汎用品で納期が早く個人事業としては仕事が捗る。ありがたい。

2024-11-28
用途:
管理機の修理

管理機のベルトにテンションを掛ける部品が破損して農機具屋さんへ修理依頼しましたら機種が古くて部品が無く修理不可能と言われ自分でベアリングを購入し改造した結果また正常に動き畑を耕す事ができました。

2024-12-10
用途:
バイクのエンジン内部
対象商品:
00332105

安定のNTN製です。。バイクのミッションのシャフトの受けに使用しています。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
機械のメンテナンス時

精度、耐久性、経済性についても満足がいく製品です。安心して使用できるのが一番いい所ですね。

2024-05-09
用途:
ヤマハ 2stバイク
対象商品:
00332035

ヤマハ純正はkoyoが多いけど規格物なのでNTNを好んで選定、もっちろん好調ですぜ。

ミルキーブルー株式会社 様2024-04-17
用途:
バイクの構成部品として
対象商品:
00331965

バイクのハブをメンテナンスの為に分解し、ガタの出ているこのベアリングを交換しました。

安房運輸株式会社 様2024-03-22
用途:
ベアリング予備
対象商品:
00332385

予備として購入、配送が早く助かります。
さまざまな形式があり助かります。

K.ELE 様2024-03-04
用途:
草刈り機のメンテナンス。
対象商品:
00332035

草刈り機のギアボックスないの部品交換に使いました。農機具屋さんに頼むと同一製品が倍の値段しますので良かったです。

2024-02-08
用途:
農機具の修理
対象商品:
00332245

農機具の修理に使用しました。近くに入手出来る所がなく、メーカー純正だと高いので
こちらで購入でき助かりました。品物も純正とまったく一緒でした。

2024-11-30
用途:
車の修理

ベアリングメーカーのサイズが揃っていて、納期が短く助かりました

7th 様2024-01-18
用途:
オーバーホール
対象商品:
00332175

原付きのオーバーホールに使いました。可もなく不可もなしに安くてありがたいです。

2023-10-10
用途:
2st50ccスクーター
対象商品:
00332035

ホンダの古いディオのギア部分から異音があり、ベアリングを交換しました。
ギアが収まるケース内は、ギアオイルで満たされる為、シールの無い開放形のベアリングにしました。

2023-04-19
用途:
オートバイの整備
対象商品:
00331895

スーパーカブ(JA10)のクラッチオーバーホールで使用したと思います。使用目的、使用場所をよく確認して使用してます。

今井鋸加工所 様2023-11-13
用途:
農業機械の修理
対象商品:
00332245

機械屋さんで購入するより安く購入できたのでありがたいです。
商品については問題なく使用できてます。

2023-04-01
用途:
バイクのクラッチディスク交換
対象商品:
00332035

バイクのクラッチディスク交換の時、センターのベアリングのクリアランスを狭くするために購入しました。純正部品は16003です。

2023-11-12
用途:
バイクのエンジン部品交換
対象商品:
00332035

純正だと高いので、こちらを使用してます。
問題なく使用できてます。

2022-10-05
用途:
パッソルクランクOH
対象商品:
00332105

安くて助かります、ベルハンマーを吹いて装着し異音無く安心して使用しています。

オフィスツー 様2023-07-26
用途:
ns-1のエンジンの補修
対象商品:
00331965

過去にも使用していますし信頼できるメーカーですので何の問題もありません。

2022-08-02
用途:
ハーレー スポーツスター クラッチレリーズベアリング交換用
対象商品:
00331895

ハーレースポーツスターのクラッチレリーズベアリングは30000kmごとに交換が必要です。
ベアリング番号で一致しているので、メーカーに手配しなくても安価・短期間で手に入ります。

1人が参考にしています