深溝玉軸受 6800番台 開放形のレビュー
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
2025-06-13
- 用途:
- ミニユンボの減速ギヤのベアリングとして使用
古い機種で品番不明でしたが実物を計測して注文しましたがピッタり合いました。
なんとか修復できそうでよかったです。
2019-12-06
- 用途:
- ラジコンカーエンジン(os12)のベアリング交換
- 対象商品:
- 00329847
メーカー純正は1000円以上してるのに半値以下で交換できて満足しています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2018-04-02
- 用途:
- オートバイのレストアに使用
- 対象商品:
- 00330041
近所に売っているお店がないので注文しました。安価な物でも「滑りが悪い」とか「ガタツキがある」などといったことも無くきちんと使用できてます。
オオクラ 様2018-06-11
- 用途:
- AA01FIのカムシャフトのベアリング交換
- 対象商品:
- 00330041
カムシャフトのベアリングからの異音のため表記作業に使用しました。純正部品ではベアリング単品では販売しないので、単品で販売していただけるのは助かります。
1人が参考にしています
2016-11-23
- 用途:
- バイクのスイングアーム換装に
- 対象商品:
- 00329996
付いてたのは32x15x9でシャフト15mm、換装後使用シャフト14mmで32x14x9が存在しないみたいなので32x20x7を購入し肉厚3mm確保のカラー製作しました。何とかなったので良かったです。