AS形軌道輪 (ワッシャ)のレビュー
2025-10-01
- 用途:
- バイクの整備に
レース用のバイクのフロントフォークに使用しました。
スラスト針状ころ軸受けとセットで使用しました。
2025-07-15
- 用途:
- 車両メンテナンス
1mmと薄いですし安価ですが十二分に強度、耐久性があります。
2023-05-13
- 用途:
- 車高調のスプリング交換
- 対象商品:
- 05799744
スラストベアリングと一緒に使用します
我が家のクルマ3台全部に使用中
スプリングが縮む際のねじれを開放させます
2人が参考にしています
2022-05-03
- 用途:
- TT250RRaidのフロントフォークに
- 対象商品:
- 05799656
AXK1104(スラストベアリング)と同時購入、フロントフォークのチューニングに使用しました。スプリングの捻じれによる抵抗が軽減し滑らかに動くようになりました。
本品とスラストベアリング1台分が600円程度で乗り心地と安心感が得られるならやらない手はありません。
1人が参考にしています
2022-06-11
- 用途:
- 針状ころ軸受とセットで
- 対象商品:
- 05799656
NC750XのフロントフォークOHの際に 針状ころ軸受を入れてみました。こちらは針状ころ軸受をサンドウィッチにして使いました。効果のほどはよくわかりません。気分的なものと考えています。
2021-12-18
- 用途:
- 車のストラットのスラストベアリングの受け
- 対象商品:
- 05799701
スラストベアリングの受けに購入した。
2枚のワッシャでベアリングを挟んで使用する。
ベアリングと合わせて厚さ5㎜に納めなくては
ならず、ベアリング3㎜、ワッシャ1㎜×2個=2㎜、計5㎜と
うまく合わせることが出来て満足している。
2人が参考にしています
2021-03-15
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 05799613
スラストベアリングと合わせてフロントフォークのロッドとスプリングの間に使いました。初期動作がスムーズになり、乗り心地が向上しました。細かいサイズがあり、適切に使う事ができました。
2021-02-06
- 用途:
- オートバイのフロントフォークスプリングの受けに使用
- 対象商品:
- 05799656
フロントフォークの作動性向上を目的にスプリングシートとして使用。
スプリングの回転ねじれ反力が減少し、スプリング作動性が多少良くなったような気がします。
2020-12-18
- 用途:
- スクーターのセンタースプリングスライダーに使用
- 対象商品:
- 05799726
スクーターのセンタースプリングスライダーに使用、
再加速が明らかに違うので数回購入している。
FurryMortorService 様2020-03-31
- 用途:
- ストリートマジック110のクラッチセンタースプリングの受け
- 対象商品:
- 05799701
ストリートマジック110のクラッチセンタースプリングの受けに使用
スプリングがスムーズに縮まり満足です
1人が参考にしています