ミニピローユニットのレビュー

平均満足度 4.50 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニピローユニット NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。 【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-29
用途:
シャフトの支持
対象商品:
60768304

これまで何回か購入しております。小型で、小径から対応しておりこの商品ならではのシンプルさが気に入っております。

1人が参考にしています
長岡溶接所 様2024-01-24
用途:
丸棒の保持部
対象商品:
60768338

Φ8mmが販売停止になったのでΦ6mmタイプに変更しました。他で買えないので販売停止にしないでほしい

堀越畳店 様2021-02-05
用途:
回転伝達用の軸支えです
対象商品:
60768338

軸径 6mmの物は ピローでは 無かったので これにしました、問題なく使っていますが
もっと 高荷重用のが欲しい時もある。

1人が参考にしています
2020-10-03
用途:
ロボットの軸受けに

固定するときにトルクをかけて締め付けると軸が傾き回転の摩擦が大きくなってしまうが、固定後にハンマーで軽く叩くことで軸が戻り、スムーズな回転をするようになり満足

2020-08-27
用途:
治具
対象商品:
00408913

取り付け時、プレート2枚で挟み込んで固定するのでコツがいる。
軸受けとしては軽量だし、とても気軽に使えました。

2020-07-05
用途:
ライン回収機のシャフトサポートとして
対象商品:
00408913

リール使用後にライン回収して塩抜きするときに空スプールに
高速巻き取りできる巻き取り機のシャフトサポートに使ったが
小さくて邪魔にならず良かった。

2018-05-29
用途:
機械の修理
対象商品:
60768313

安く修理出来たので良かった。次回から注文します。純正部品よりよりはるかに安い

2018-10-21
用途:
工業ミシンひざ押え上げシャフト支持
対象商品:
60768304

2個並べて片持ち軸で使用しています。安くて工作が簡単。

日立清水理科クラブ(NPO法人) 様2017-02-13
用途:
ホルマル線巻取り機(自家製)
対象商品:
00408861

φ12軸用として購入したが滑りが滑らかで、軽荷重用として使用するなら安価で満足できる。(ただし、同時に購入したφ12シャフト(中空CN軸)は表面に焼きが入っていた為、追加工が出来なかった。要注意)

2016-11-29
用途:
工作用
対象商品:
00408904

一見ちゃちに見えますが、必要最低限の仕事はしてくれます。安いので助かりました。

加藤模型 様2016-08-26
用途:
軸受に使用 小型に 纏まります。
対象商品:
00408877

安定して注油せず スムースに動いてくれます。

2015-09-28
用途:
家庭菜園のフルイの台に使用しました
対象商品:
00408861

以前にフルイ台に2個のミニピローを取り付けました。
今回更に2個追加したところ動きがより滑らかになり満足しています。

大研 様2014-09-07
用途:
車輪のメンテナンス冶具
対象商品:
00408852

回転等は問題ありません。
私の使用目的に合っていませんでした。
SUSのシャフトを使い回転させるつもりでしたが
私の選定ミスにより負荷がかかり思った回転が得られませんでした。
次は、UP000を使いたいと思います。

2014-10-27
用途:
回転軸のサポート
対象商品:
00408852

意外とフリクションロスが大きいですね。
音も静かではありません。
ベアリング入りユニットは12ミリ以上の大きなものしかありませんのでこちらを試しに買ってみました。
値段が安いのはうれしいです。

2014-04-26
用途:
レバーのリンク
対象商品:
00408852

このユニットはピロと軸を固定しないで使う物らしいです、常に回っている箇所にはベアリングが入っている物を使って下さい。

佐久間ダイス製作所 様2013-06-08
用途:
シャフトのスライド
対象商品:
00408852

シャフトをスライドさせる軸受を探していました。
回転させるだけならいくらでもありますが、スライドもさせる事が出来しかも安価で機械を製作する事が出来ました。
とても良い商品だと思います。