内輪 IR形のレビュー

平均満足度 4.64 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
249 / 税込 274
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
平杉整骨院 様2025-10-02
用途:
バイク整備

バイクのリンク回りのベアリング化に。しっかり寸法が出ているので安心です。樹脂ブッシュより頻繁にメンテナンスしないといけないと思いますが、動きは良くなり満足です。

1人が参考にしています
2026-01-04
用途:
バイクカスタム
対象商品:
08904034

バイクシャフト径の変更に伴いスペーサーに使用。
精度の高い良い製品です。

2025-05-22
用途:
機械のメンテナンス時

Vベルトのテンショナー軸が12Φがで代替品が無かったので、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を購入し、 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) / IR12X15X12を12Φ軸に挿入し、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を挿入し、組み立てる事が出来ます。Vベルトのテンショナー軸が12Φで代替品が入手できない場合は、この方法で、取替が可能です。参考にして下さい。

2023-12-18
用途:
テンションロッドブッシュの打ち抜き
対象商品:
08904962

本来の使用目的とは異なりますが、内径サイズがピッタリだったので、ブッシュ打ち抜き用治具として使用しました。

2022-05-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08774491

をくだ屋技研”キャッチパレットトラック用ステアリングホイール 新型用”を旧型に取り付ける為、使用しました。
流石の精度で隙間なくピッタリ。

2023-03-13
用途:
径変換スリーブ
対象商品:
08774516

この精度で、この価格は満足です。
良い買い物をしました。

2022-04-07
用途:
機器の軸受け部として使用。
対象商品:
08774193

内径・外形とも全く精度的に問題なく使用できています。

2021-12-23
用途:
バイク整備
対象商品:
08904122

一流のメーカー品がこの値段で買えるので助かります。

2020-10-03
用途:
フランジに取り付けるシャフトの太さ調整用
対象商品:
08774254

φ20のピロブロックに取り付けるシャフトが2種類あって変なスペーサーと入れ替えが出来て使い勝手が良くなった。

2020-01-29
用途:
農機具の整備に
対象商品:
05798484

クボタのコンバインの修理に使用しました。内径・外径・厚みもバッチリでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-06-23
用途:
二輪フロントフォークオイルシール打ち込みに…
対象商品:
05798746

真っ直ぐにオイルシールを打ち込むには少しコツが必要ですけど、外径と内径、長さがそこそこ合いますのでちょうど良い感じです。
フロントフォーク外径38mmのものに

サンエイ機械設計 様2019-04-02
用途:
車の補修部品交換治具
対象商品:
05798624

フェアレディ、スカイラインのサスペンションブッシュの抜き、圧入様に使用。
本来のニードル内輪の用途ではありませんが、焼き入れ材で圧力にも強い。
サイズも豊富。

2人が参考にしています
2018-09-06
用途:
軸が粗い所
対象商品:
05798484

内輪とそれ以外が外れるというのは
嵌め合い(圧入)作業が楽です。
さすがNTNで内径も千分台で出ている感じ、
内パスで測ったから厳密にはわからないけどね。

2018-07-03
用途:
KAYABAショックカラー
対象商品:
05798362

14mmから10mmに変更する為の純正ショックカラーを無くしてしまったので、に購入しました。
思った通りジャストフィットで満足してます。

2017-03-15
用途:
バイクの整備

ニードルベアリングと組み合わせて、スイングアームやサスペンションリンケージのベアリング化などにも使えるほか、サスペンションユニットのカラー代わりにも使えます。ユニクロメッキのカラーと比較してとても頑丈な材質で錆びにくいので着脱も楽です。

2人が参考にしています
2017-11-18
用途:
バイクの部品として
対象商品:
08774297

NTN製品は信頼できるので安心して買えますね。これからも買いたいと思います。

2015-12-09
用途:
サイズ調整部品として
対象商品:
08774254

ピローブロックでセンター高を変えずに冶具付シャフトを何種類も使いたかったので内径調整用として購入。ちょっと時間がかかったのは予定外でしたが使い心地は良好です。

樋口工業 様2016-10-21
用途:
エンジン内部
対象商品:
08774333

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

2015-03-29
用途:
車の整備
対象商品:
05798536

ブッシュ抜き用で使っていますが、具合がいいです。安価でコストパフォーマンスに優れています。

ファーム イイオカ 様2016-05-22
用途:
農機具メンテナンス
対象商品:
05798511

商品検索が簡単で価格も納得、使用にも問題なく重宝しています。

1人が参考にしています