TW形 スラストワッシャのレビュー

平均満足度 4.33 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
44 / 税込 48
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
わだ歯科医院 様2018-12-14
用途:
スバル車のシフトリンケージに
対象商品:
00444211

スバル車のシフトリンケージのフルベアリング化に使用しました。
厚さやサイズなど豊富で助かります。

2人が参考にしています
2019-04-04
用途:
機械のメンテ
対象商品:
00444193

サイズが合うものを探していました。普通に使えています。

2018-06-16
用途:
メンテナンス用
対象商品:
00444306

思ったようにうまく行かなかったので改めて新しい考え方にしました。

1人が参考にしています
2020-12-02
用途:
バイクのセルモータOH作業
対象商品:
00444175

問題なく使えました、サイズが分かりにくいので外形、内径、厚み、細かかったら時短できたかも。

2018-04-12
用途:
メンテナンス用
対象商品:
00444306

スラスト用に使用しましたがうまくいかなかったので、ほかの方法を再度検討中です。

2017-04-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00444193

今までは機械メーカーより補修部品として購入していたが、全く同じものの様だったのでテスト購入してみた。
テストの結果全く問題ない様なので今後こちらで購入する事にします。
メーカー購入よりも大幅に価格が下がり満足しています。

2016-12-28
用途:
スプリングの伸縮時の座面の滑り吸収に使用
対象商品:
00444227

ものすごくスムーズに動作するようになり、微小なストロークでもバネの反発力が安定するようになりました
現在の使用用途・環境での耐久性はこれからの確認です
2回目の注文した際も早くほしかったのですが、配送等も迅速で助かりました

1人が参考にしています
TAKO技研 様2015-12-22
用途:
機械装置(穿孔装置)のスラスト荷重受け部材
対象商品:
00444175

従来はスラスト玉軸受を使用していた箇所に採用してみました。軽負荷ならば十分使えそうで、省スペースとコスト低減できます。少量でも入手することができたので、試してみました。MonotaROに感謝です。

日昇製作所 様2014-07-18
用途:
ベアリングカバ- (油漏れ)防ぐ為
対象商品:
00444297

7200番のベアリングに金属カバ-が付いているのが理想です
6200番 ZZ見たいに

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。