パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズのレビュー

平均満足度 3.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社エムワイティ- 様2025-07-11
用途:
装置の交換

少し重く感じます。
もう少し軽量化にしてほしい。
AC100V/AC200V兼用にしてほしい。

2022-10-19
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
02097067

同じ商品なので問題なく使用出来ました。屋外仕様も簡単に調べられたらいいと思います。調べかたが悪かったかもしれませんが。

2人が参考にしています
2023-05-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02097067

交換しても同じように使用できました。よかったです。

富山型デイサービスきずな 様2020-02-21
用途:
菜園の散水に使用している。
対象商品:
02096866

とても便利で性能が良くて、施設菜園と植え込みの木々と椎茸栽培に複数個設置し、自動散水の開閉に使用している。

2023-01-15
用途:
エア装置の通路開閉
対象商品:
02097024

使用の表が載っていますが、表の左だけでなく右にも最低作動圧力差とあります。これは最高作動圧力差の間違いではないですか?

1人が参考にしています
有限会社篠原染工場 様2019-10-15
用途:
染色台の温度調節バルブ
対象商品:
02097137

問題なく稼働しています。今後の耐久性が課題です。5年後、10年後に結果が出るでしょう。
何より安さが魅力でした。

株式会社アグリエール 様2019-09-06
用途:
エアー圧送の自動制御
対象商品:
36982617

北海道では凍結の為、配管内の水抜きを自動で行いたかったのでタイマーを付けエアー圧送した。問題なく制御出来た。

1人が参考にしています
2020-12-27
用途:
空圧作業
対象商品:
36982574

商品自体の機能には満足しているが
IN OUT の表示が見えにくい
本体側面に矢印を書いてもらいたい
取扱説明書が入っていない

2016-08-21
用途:
貯水タンクの汚れ水の排水.清掃等
対象商品:
02096902

日曜日に注文すると価格は安くなるのですか?
満足度は当然100%以上と思っております。
発注時ですのでまだ満足度は答えられません
商品の取説が入手ができないので製品が届いてから満足度は報告したい

2018-06-11
用途:
コンプレッサーエアーを使用した装置の緊急メンテナンス
対象商品:
02096902

在庫を確保して下さっており、緊急時にしようさせて頂きました。
当日出荷をして下さり、早急に対応出来、重宝しております。

1人が参考にしています
2016-09-05
用途:
貯水タンクの汚れ水の排水.清掃等
対象商品:
02096902

仕様は水
貯水タンク清掃に使用
通電するとソレノイドは音がするがバルブからの排水が少ない

1人が参考にしています
2016-10-14
用途:
機械の修理用
対象商品:
02097112

使用上は問題ありませんが納期が翌日発送位だと有りがたいのですが

株式会社榊原建材 様2013-03-12
用途:
薬用水の静止、流水の切り替えにしよう
対象商品:
02096911

IN側の圧力が高くないと、流量が多くならないため、今回は、使用に耐えられませんでした。
少しの圧力でも使用できるよう改善して欲しいと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えますので、IN側がどの程度の圧力でご使用されるのか、ご使用条件の詳細をお聞かせ頂きましたらと存じます。
お問い合わせフォーム等より、ご要望をお寄せ下さい。

2013-03-06
用途:
機械蒸気制御用
対象商品:
02097094

何度も使用してますが、狭い所は分離も簡単でとてもたすかっています。