パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズのレビュー

平均満足度 4.64 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-01
用途:
イチゴの散水管理

0.7Mps程の水圧がありますが、問題無く使用できてます。

1人が参考にしています
シロヤ 様2025-12-17
用途:
クリーニング機械の蒸気の供給

色々な液体の供給に使用出来ると思い購入しましたが、蒸気仕様でなかったので無駄な買い物になりました。

2023-07-25
用途:
温調装置の上水バルブに
対象商品:
02096945

温調装置の上水を開閉するバルブに使用しています。
直動だと高水圧下で動かなくなる場合があり、パイロット式が必須です。
こちらはパイロット式の中でも小型、安価なので重宝しています。

2023-05-31
用途:
水配管バルブ
対象商品:
02096972

値段も手ごろで使いやすいし種類もいろいろあるので使用する環境に合わせやすいです。

有限会社 スカイワーク 様2022-05-23
用途:
乾燥器メンテナンス
対象商品:
02097191

何度か注文してる定番の品物で安心して使用してます。

稲葉EアンドF 様2021-10-28
用途:
ハウス内灌水設備
対象商品:
02096997

依頼を受けて交換したかったのですが、既設配管にユニオンが無く分解不可能の為、
コイルの部分のみ交換となりました。
調査不足で本来の使用方法ではありませんが正常に作動しています。
コイルの部分だけでも購入出来たのでしょうかね。

2021-10-26
用途:
お湯(水)の自動水洗を設置
対象商品:
02097164

逆止ボール弁とセットで使用し、通電時 一方向に給水する装置。便利に使わせて頂いてます。

株式会社木下電機工業所 様2020-09-02
用途:
機械の水回りの改造
対象商品:
02096945

安くて、小さくて、確実に動いてくれて満足しています。

2020-05-31
用途:
空気制御
対象商品:
02096981

大きさにしては高さがあります
もう少しコンパクトだと望ましい

2019-11-04
用途:
機械室の配管用
対象商品:
02097191

蒸気用・配管工事用に使用している。取り付けが簡単で良い

株式会社オーレックス 様2019-07-18
用途:
低真空チャンバーの真空破壊バルブとして使用
対象商品:
02096954

耐久性は同等他社(海外製)よりも良い。
但し、補修部品の入手性が悪い。
2019年7月時点では、「ダイアフラム組立・プランジャ組立・Oリング・プランジャスプリング…等」の交換キットをモノタロウ上で取り扱い始めたようだが、
使用環境によっては、弁体よりも
「コアー組立」のステンレス製ステムが折れる障害が発生する。
主弁がダイアフラム式の類似形式のバルブでは、ありがちな障害ではなかろうか?
しかし、このステム部分の交換をしようにも、通販検索ではなかなかヒットしない。
本体価格が8千円~1万数千円なのに対して、上記弁体キットは3千円程度であり、
交換部品がメーカーから出ているので、「コアー組立(表記:メーカーカタログまま)」の
取扱も切望します。弁体キットと同等のニーズはあると思います。
また、型番の~ -02C- ~部分の「0」は、メーカーカタログでは シールの材質分類を指すアルファベットの「オー」なので、検索条件について「ゼロ」でも「オー」でもヒットできるようにしていただくと助かります。
使用機器は元々DINコネクタ仕様なので、次回からは~ -02E- または~ -O2G- で発注する予定です。

1人が参考にしています
2019-10-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02096963

早く届いて助かりました。修理パーツの検索が簡単に出来るようになるとありがたく思います。

1人が参考にしています
サニードライ クリーニング 様2019-06-24
用途:
業務用乾燥機の蒸気電磁弁用
対象商品:
02097191

今までの電磁弁がいかれたので、交換用に購入。問題なし。

2018-12-13
用途:
蒸気配管の電磁弁
対象商品:
02097191

結構な箇所に使用して、年単位で交換しております。他で頼むより迅速で安価だと思います。性能もCKDなので安心です。

2018-09-18
用途:
製パン オーブンのスチーム
対象商品:
05719165

20数年前のオーブンのパーツの一つ。未だに全く同じ型番で存在することに驚きと感謝です!

2018-03-04
用途:
農業施設の自動灌水設備のコントロール
対象商品:
02096945

長年採用していますが 沢山の種類があり毎回 動作条件により  機種決定に迷いますが メーカーに質問メールを送ったところ 電話をいただき 不明点を細かく答えていただき機種決定に至りました。
品物も信頼できるし サポートもいいし とても安心して使用できます。

1人が参考にしています
2018-06-03
用途:
水槽への給水時に使用
対象商品:
02096945

下部の配管はそのまま使用しました。商品的に上下切り離した物又は交換用パッキンの販売して欲しい

マルフトインターナショナル 様2018-04-28
用途:
アクアリウム
対象商品:
02096945

故障が今のところ数年使っている物も有りますが
長期使用の信頼性があり良いです。

株式会社クリーンサワ 様2018-02-17
用途:
乾燥機のヒーターの温度制御に使用
対象商品:
02097191

配線もしやすいリード線も適切で、配管との取り合わせもしやすい。

1人が参考にしています
2018-07-24
用途:
配管工事
対象商品:
02097207

すごく良いです。何も問題なく使えます。また使いたいと思います。