水圧テストポンプ手動式のレビュー
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
楠組 様2022-12-12
- 用途:
- 水道管引込工事
メインにバルブが無くなっていたんですね
同じ品番なら同じだと思いました
そこは省くべきじゃないと思います
その分値段上げてでもつけてほしかったですね
1人が参考にしています
有限会社太陽電気工業 様2022-04-03
- 用途:
- 消防設備のメンテイナンス時に使用
- 対象商品:
- 45333784
コンパクトで比較的に安価で水圧テストができるため大変に良いと思います。
2人が参考にしています
QA片岡 様2021-08-26
- 用途:
- 水回り機器の新規設置時
- 対象商品:
- 45556673
性能等、全く問題ありません。
メンテナンスメインで使用頻度の低い私には丁度良い商品です。
2人が参考にしています
ハシグチ設備 様2021-01-16
- 用途:
- 水圧テスト用
キョーワの水圧ポンプは以前から、使っていますが、他社より、しっかりとしていて、間違いない商品だとおもいます。うちは、ずっとこれを使ってます。
5人が参考にしています
株式会社縁 様2020-06-05
- 用途:
- 給水管布設時の試験に使用
- 対象商品:
- 45556673
到着後早速使用してみました。
従来品と比べてゲージ位置が見やすく操作の邪魔にならない所に設置されてるのが良かった。後水を直接送り込めるので楽でした。
1人が参考にしています
2017-02-06
- 用途:
- 機器の耐圧試験に使用
- 対象商品:
- 02146855
メーターの圧力計は10Mpaまでですが、8MPaぐらいまではレバーで簡単に上がるが、10MPaまで上げるのはしんどい。
カイオートメンテナンス 様2013-07-17
- 用途:
- 自動車のハイドロオイル注入用
- 対象商品:
- 02146891
水で試したところ、良さそうな感じ。
まだ、ホースの加工をしていませんので、実際には使用してません。
4人が参考にしています
2014-02-03
- 用途:
- ステンレス管の耐圧テスト
- 対象商品:
- 45333784
ステンレス管の耐圧テストに使用しています。操作が簡単で、ずぶの素人でも操作できる商品です。製品構造もシンプルで、故障することもほぼ考えられなく、耐久性もある商品で、何年も使い続けられそうです。
1人が参考にしています
2013-04-02
- 用途:
- 溶接容器製品の耐圧テスト 水圧0.75MPa 30分保持。
- 対象商品:
- 02146891
付属圧力計が小さいので、ほとんど見ていません。ピストン運動のとき、加圧
によっては、ぎゅー、ぎゅーという音がすることがあります。
2人が参考にしています