- 用途:
- アルミ材料のリーマー加工
- 対象商品:
- 09513813
ストレートなので入りはよいのですが、カス抜けがもう少しよいとありがたい。
- 用途:
- 5φH7の孔あけ
- 対象商品:
- 09513822
卓上旋盤で使って寸法を出そうと思いましたが、やはり回転で速く駄目でした。
手で回して孔あけする工具にハンドリーマーを取り付け、材料をペンチで抑えて、綺麗に孔あけと寸法が出ました。
- 用途:
- 穴の仕上げ
- 対象商品:
- 09513795
自分の使用用途では精度が甘い感じを受けました。直径の公差が他社のリーマーに比べると大きい感じです。メーカー品を購入して確認したいと思います。切れ味は問題ないと思います。
- 用途:
- 止まり穴の拡張
- 対象商品:
- 09513856
食付き長さ1mmで、食付き角45°とあるが、普通のハンドリーマのような浅い角度の食付きが10mmほど付けられてしまっている。
- 用途:
- ルーター・フライス盤用コレットチャックの作成に。
- 対象商品:
- 09513813
HR2.0・HR3.0・HR4.0を購入して、まだHR4.0しか使っていませんが、刃径Φ4.0mmまでは刃数4枚でも良かった気がします。
下穴をきちんと開けて、HR4.0を使いましたが切屑が綺麗に排出されてこない。
(加工下穴3.8mm・穴深さ20mm・材質:鉄、刃長は40mmなので穴の深さが20mmでも問題ないのが普通だと思います。)
また、「食付長さ(mm) 1(±0.3)」となっていますが、測った所デジタルノギスで0.5mm(±0.05)しかありませんでした。
本当に食付長が1mm:45度であれば、原則下穴2.1~3.9mmで良い筈ですが、0.5mm:45度の場合は3.1~3.9mmになってしまいます。
当然HR2.0・HR3.0の食付長も違いました。
地元ホームセンターで単品・ナチ・チタンコーティングドリルの刃径は3.8mmでした。
(3.9mmはシリーズが違い金額が高いです。 取り寄せで倍額近いです。 )
それとケースがHR2.0・HR3.0と同じなせいで、買った中で全長が一番長いHR4.0はケース長を一番縮小した場合、ケースに収まりません。
ケース形状はナチ・ドリルと同じ形状の物を使っていて、HR4.0も無理なく収まる長めのケースを取り扱ってます。
余っている物があるので、ケースを入れ替えてラベルシールを張り替えてます。
MonotaRO製ロングネックエンドミルでもそうですが、ケースの方が短いケースは控えて欲しいです。
ハンドリーマーには樹脂ゴム製の刃カバーが付いていませんでした。
錆止め用の紙だと思いますが、刃径2・3・4mmでは細いので巻いてあった紙を慎重にはがしても綺麗にはがせませんでしたし、エンドミルはシャンクサイズ4.0mm未満の物でも4.0mm用の刃先カバーしか付いていませんので、シャンクサイズ3.0mmとかだとケース内でカバーが外れていることがあります。
しかたないので、地元ホームセンターでドリル刃カバーを買って付けています。
ナチや日進工具さんのケースを参考に採用して欲しいです。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 穴あけ後の仕上げに使います
- 対象商品:
- 09513831
今まではドリルでの穴あけのみで物を作っていましたが、どうしても正確な穴開けが出来ず、ためしにリーマー使って見ました、思った通りきれいに仕上がりました、もっと早くから使うべきだったんですね、
- 用途:
- ダイアルゲージ取り付け用の穴
- 対象商品:
- 09513847
未だ使用していませんので満足度は3です。
SUS304の穴空けに使用しようと思っています
ノギスで測ってみるとリーマの先端は、やはり7.9mmでした。
恐らく1度しか使わないので、価格的に安かったのが購入の決め手でした
ただ、強度的にどうか?使ってみないと解りません。
- 用途:
- ドリルでもいいじゃんと言わずに
- 対象商品:
- 09513804
3mmの穴が空いているプラスチック製品に軸を通す際に僅かな変形で動きが悪くなりますが
ドリルで通すと広がり過ぎてガタガタになってしまうので精密な組立てには必需品です
- 用途:
- ミニバイクエンジンのノックピン穴の荒れ修正
- 対象商品:
- 09513856
加工は問題無く出来ました。ただ、先端喰付部にテーパーが無い為、穴の入り口部分にガタガタ跡が付きましたがコストパフォーマンスを考えるといい商品だと思います。