ポータブルバンドソーのレビュー
- 用途:
- フラットバー・角パイプ・アングル・丸鋼・角鋼・SUS材等
- 対象商品:
- 32756902
有名他社メーカー品を幾種類か使用しましたが、バーコは非常によく切れ丈夫です、ステンレスも難なく切ってしまいます また接合面で切れた事がありません。価格は高めになりますが切削時間が短く長持ちしますので助かっています。
- 用途:
- コスパは良いと思います
- 対象商品:
- 32756981
純正品より安い割には切れ味・耐久性悪くないです。
現在、この手の商品が品薄らしく、注文から納品まて二ヶ月かかりました。
早めに注文していて良かったです。
- 用途:
- アルミ、ステン、スチールの板やパイプの切断
- 対象商品:
- 32756927
今まで真っ直ぐ切れないのは、機械かと思っていたが、
刃物で激変して、とても満足しています。
- 用途:
- 金属切断
- 対象商品:
- 32756884
使用感は大満足してますが、納期が1か月掛かるのが大問題です。在庫しててくれると非常に助かるのですが・・・
急いで手元に必要な場合は問題有ります
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 日立CB-18Fで軟鉄などの切断
- 対象商品:
- 32756981
60~150φのアルミ丸棒を切断してみたが、切り粉の離れが良く切断時間が大幅に短縮できた。乾式切断でも申し分なく使え、寿命も信頼できると感じた。
- 用途:
- 主に無垢材の切断に使用
- 対象商品:
- 32757006
主に鉄材(SS400,S45C,SK3など他にSUS304,FCD55)等にも効率良く使えてます、満点ではないですが、継続購入を考えています。
- 用途:
- 仕事
- 対象商品:
- 32756796
前回購入して商品には満足していましたが、
この度購入し使用したら全てが刃の溶接部分から折れること度々。
前回の10分の1くらいしか持ちませんでした。
ロットのよる違いなのでしょうか???
この度は、大変申し訳ございませんでした。ご指摘のようにロット間バラツキの可能性がございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。
- 用途:
- ステンレス材の切断
- 対象商品:
- 32756647
使用して5日で切断中に折れてしまいました。使用しているバンドソーは日立です。
目が14ですのでカット面が粗いですが早く切断できると思いましたがそうでもなく18でも良いかなと思います。
- 用途:
- 材料の切り出し
- 対象商品:
- 32757051
バーコというブランドを信頼して購入しましたがSS400の6ミリのフラットバーを7~8本切ったところで切れ味が悪くなりゴトゴトと異音がして見てみると刃こぼれしてる部分もあり刃先も角が取れてすぐ使えなくなりました。5枚セットで安い物ではないのでがっかりですが最初の1本目の刃がこれだと次から買う気になれません。他の4枚がまともに使えればよいのですが・・・・
貴重なご意見ありがとうございます。
厚さ6mmのフラットバーとのことですが、幅(切削長さ)が数センチありますと目詰まりしてしまい歯こぼれが
起きる場合もございます。
その様な場合は山数を粗くするなどで対応して頂く必要がございます。
また、機械の種類などによっても切削条件は変わりますので、何卒ご了承くださいますようお願い致します。