ベアリングプーラー 強力型のレビュー

平均満足度 4.19 (110件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。 【用途】電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
110件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-07
用途:
ベアリングを抜く
対象商品:
06747212

とても大雑把な作りでベアリングという精度の高いものを扱うには今一つの感あり。せめて爪の部分がシャープであればまだ救われるのですが。お勧めできません。価格に見合った価値を感じませんでした。高くても他社製品を購入すことをお勧めします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-10-09
用途:
マキタ トリマー3701のベアリング交換に使用
対象商品:
06747203

やはり、ベアリング交換には必要品です。
でも、二つ目は要らないです。

1人が参考にしています
2017-06-25
用途:
パワステポンプのプーリー外し
対象商品:
06747212

本来の使い道ではなかったのか、二本の爪が平行に引けないためガイド代わりにネジ周りにソケットレンチを入れて対応した。
また、ハンドルも力が入れにくいのでメガネを掛ける六角頭があると良い。

1人が参考にしています
2010-06-19
用途:
電動工具等、燃焼機小型モーターのベアリング取り外し
対象商品:
06747203

作りもしっかりしており、ミニベアリングの取り外しに重宝しています。

2017-04-30
用途:
ベアリング交換
対象商品:
06747212

ベアリングに引っ掛ける爪が大きすぎるので、使い物にならなかった。勉強代になりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-01-21
用途:
機械修理
対象商品:
06747212

価格使い勝手も問題なし満足です

2人が参考にしています
2017-04-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06747212

爪の横幅があって、既存の羽根にぶつかり使えませんでした。悔しいです。寸法を書いといて下さい。

2人が参考にしています
2012-11-23
用途:
モーター等の分解
対象商品:
06747212

著名なメーカー品と比べても遜色ありません。
あとは耐久性ですね。

2人が参考にしています
有限会社月花工機 様2008-04-02
用途:
ベアリング・プーリーの取り外し
対象商品:
06747221

ベアリングの巾に固定でき、強力で他のギヤープーラーよりも簡単・確実にベアリングやプーリーを取り外すことができます。

2007-11-14
用途:
ベアリングの交換

ガタつきも無く問題なく使えました。

株式会社小松製作所 様2012-01-12
用途:
モータ軸受の交換作業
対象商品:
06747221

価格は手ごろで良いがネジハンドル部の剛性が不足している。
軸径35mm 軸受外径70mm程度のやや硬い軸でハンドルバーが変形してしまった。
おねじの軸に直接スパナ等が掛けられる形状が良い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2014-06-28
用途:
電動工具の修理
対象商品:
06747203

爪の部分が肉厚のため、電動工具には使用出来ない

4人が参考にしています
株式会社V-TEC 様2013-07-13
用途:
ベアリング抜き
対象商品:
06747221

ベアリングをひっかける爪の部分が丸みがあり厚いのでひっかかりにくい。スーパーツールの類似品は爪の部分がシャープで薄いのでしっくり引っかかる見た目でだまされた。使用したことのない人が商品化したのかな?通販の欠点だ!
売主として責任を取れ!3種類も買った!金返せ!

16人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。商品採用の参考にさせて頂きます。
MonotaROブランドにつきましては、1年間の返品保証がついております。返品ご希望の場合は弊社コールセンターまでご連絡をお願い致します。

2013-09-19
用途:
軸に残ったベアリングの取り外し。
対象商品:
06747203

ベアリングに爪が均等に引っ掛けようとしても、
上手く掛からずハンドルを回すとすぐに片方の爪が
外れてしまって全く役に立ちませんでした。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口での対応となります。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、お願いします。

2011-08-15
用途:
ステッピングモーター軸のピニオン抜き取り。
対象商品:
06747203

秋月電子で販売していました、中型モータのプーリーは簡単に外れます。中古モーターを使われる方,一つ買っておいても損はなしです。構造が簡単なので扱いやすい、形状がかさばらないので,工具箱に収納しやすいのもおすすめのポイントですね。

2012-11-21
用途:
ダスキンも出来なかったレンジフードのシロッコファンの取り外し
対象商品:
06747212

AB2を買いましたが少し大きかったのか中心の位置が合わせにくくて苦労しました
幅を調整する作業途中六角レンチを油の中に落として取れなくなり、
しかたがないのでバイスプライヤーで押さえたらこちらのほうが楽でした。
はじめての作業で手間取ったが1時間もかからず外せました

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

有限会社武永機械 様2012-03-28
用途:
ベアリングを外す時に使用します。
対象商品:
06747221

幅を調整するM8×100mmの キャップスクリューボルトが2本ついているのですが、
M8の雌ねじ(タップ)が斜めに加工してあり、調整する時にボルトが重くて結局、工事
に使用する事ができませんでした。意図的に斜めに加工してあるのか判りませんが、弊社
としては使用できないと判断しましたので、出来れば返品、もしくは返品交換して頂けた
らと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

有限会社前田建築設計 様2011-10-24
用途:
丸ノコ修理
対象商品:
06747203

これを使用して焼き付いたベアリングの交換が簡単にできました。
工具のベアリングの交換に使用するにはちょうど良いサイズです。

2011-11-28
用途:
レンジフードのシロッコファン取り外し。
対象商品:
06747203

ファンが固くて外れない時に使用しました。びっくりするくらい簡単に外れました。無理に引っ張ると軸に負荷が掛かり異音発生の原因になるのでこれはイザという時の必須アイテムです。

2012-01-23
用途:
モーターベアリングの取り外し
対象商品:
06747203

ベアリングを取り外したモーターの軸が、1つは、短かったので、よかったのですが、もう一つがモーターの軸が長く1cm程足りなかったので、使用できませんでした。

1人が参考にしています