B型クランプのレビュー

平均満足度 3.73 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
B型クランプ 大阪魂
溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
工房K 様2012-04-27
用途:
木工製品の接着時の加圧をする作業に使用しています。
対象商品:
06731191

製品自体の重量もあり、シャフトの回転もスムウズに出来て製品としては問題がないですが、木工製品の加工には、少し重量がありすぎ扱いにくいし、ネジのピッチも少し大きいので加圧作業の手かげんがしずらい。もうすこしフトコロもあと50mm大きいと良いと思う。ただいまの作業には適当なバイスがみつからない。

2013-02-15
用途:
固定用として
対象商品:
06731137

いたって普通.
価格の値上がり方に不満あり

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2012-12-24
用途:
溶接時の固定
対象商品:
06731173

値段相応な品物です、

2012-04-12
用途:
アース止め
対象商品:
06731155

安くて 満足

大王谷自動車整備工場 様2012-07-13
用途:
板金 溶接 曲がり鉄板はさみ溶接
対象商品:
06731191

使いやすい

2012-01-16
用途:
切断、接着時の部材の固定。
対象商品:
06731155

比較できるほど使用実績はありません。
ただ、HPの改善点として、AMAZONのように、ショッピング・カートと欲しい物リストに分けて頂けたらと思います。
すぐ必要なものと、今は買わないが、わすれないようにリストを作るためです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
さらに快適にご利用頂けるよう、MonotaROサイトの改善に努力致します。
この度は貴重なご意見をありがとうございました。
今後ともMonotaROをご愛顧頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社アルミック 様2012-05-28
用途:
ボール盤の当り(Lアングル)の固定に使用
対象商品:
06731173

大きさは、良いけど、ずれやすい感じがした

2人が参考にしています
株式会社電気工事サービス 様2012-06-28
用途:
溶接時の支持
対象商品:
06731155

鋼材の支持などに使用しているので 特に改善点はありません

東京スリーブ株式会社 様2011-12-22
用途:
試作品の表面処理味利きテストに使用します。
対象商品:
06731182

一般的なB型クランプですので、特に問題はありませんでした。
但し、価格と納期の面では大変満足しております。

2010-11-03
用途:
鉄板の固定に複数個使います
対象商品:
06731146

価格が安いので複数個使用しても負担にならず助かります

北村鉄工株式会社 吉備工場 様2006-05-30
用途:
組み立て前の鉄板の固定
対象商品:
06731155

値段が安いのにしっかり固定でき、とても良いと思いました。なので、またまた買ってしまいます!!

2012-04-23
用途:
金属の加工時に使用
対象商品:
06731146

ねじの部分が細かく耐久性が心配ホームセンターでも同じような価格で買えるようなもの

2011-06-15
用途:
鉄工作業
対象商品:
06731173

閉めこむと曲がってしまいます。
この価格ですから仕方がないですね。
弱すぎました。
締付けトルク等、強度に関する情報がほしいです。

2人が参考にしています
2011-01-14
用途:
溶接時の仮止め、物の固定
対象商品:
06731146

ネジ部が弱く、使い方によってはすぐに曲がってしまう。ネジの先端がとれてしまう。価格が安いので仕方ないと思っているが、他メーカーの物だともうひと踏ん張りしてくれる気がする。

1人が参考にしています
2009-08-22
用途:
溶接時の仮固定
対象商品:
06731155

結構、値段の割にはガッチリしていて、多少焼き付いても気にならない、どんどん購入してます。

サイクルプロショップオオツカ 様2008-06-26
用途:
自転車の専用シューズの接着ノリの固定に使用しました。
対象商品:
06731137

念のため24時間はさんだままで、今日状態を見ましたら
完全に修復できているようです。
糊ズケのシューズは数年すぎますと糊が劣化するらしく
剥がれてしまいますので。今後の修理にクランプは利用できそうです。

2007-12-20
用途:
型枠の固定
対象商品:
06731155

締め付け後にちょっとした衝撃で折れた事が有った。
価格とのバランスだと思うが、安全面で使用を控えたい。

MonotaROからの回答

品質向上に努めたいと思います。

2008-08-29
用途:
ハンドタップをテーブルに固定して使用。
対象商品:
06731146

先端の固定する部分が外れた。

有限会社環境テクシス 様2006-07-08
用途:
鋼板などのワークの仮固定に使用しています。
対象商品:
06731164

ロブテックスのシャコ万などと一番違うのはネジの先端のクランプ部がネジと一体となっていることです。
このため、クランプする際にワークがずれやすく、フラットでないものは固定しにくいです。
また、ネジの精度もそれほど良くありません。
クランプ強度自体は問題ありませんので逆にそういうものが気にならない使用目的ならば問題ありません。