C型バイスプライヤーのレビュー

平均満足度 4.41 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
C型バイスプライヤー 大阪魂
先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-02
用途:
バキュームフォームで塩ビ板を加工しているが、バキュームフォーム機を机に固定するときに使用している。
対象商品:
06731383

本体を机に固定するときに乗り越えて簡単に調整しながら固定出来て重宝しています。一個だけでなく複数用意すると作業がはかどります。

2018-01-26
用途:
部品の固定
対象商品:
06731383

部品や万力の固定に使用しています.これまでは作業にシャコ万力を使用していましたが,このプライヤーを使用することにより片手で締め付けることができるようになり,作業性が格段に向上しました.価格も安価で,導入しやすい価格です.残念ながらこのサイズしかありませんので,是非,他のサイズの提供もお願いします.

2018-02-16
用途:
溶接作業に
対象商品:
06731383

電気溶接作業の鉄板等の移動留めに、このクランプを使用しています。このクランプは、解放時も手首が疲れることなく重宝しています。

2018-03-24
用途:
木工切断時、穴あけ等の保持
対象商品:
06731383

アームの大きさ、形状に期待(C、F型にはない)して購入。大きさは満足、しかし保持強度はやや弱く、もっとガッチリと固定できたら良かった。強度調整が付加されたものが登場すること期待したい。

2017-10-05
用途:
溶接時の固定
対象商品:
06731383

クランプ力は良。欲を言えば、フトコロがあと10mm深いと私的には申し分ないけれど。

2017-04-23
用途:
溶接時の仮押さえ
対象商品:
06731383

調整にダイヤルを回します
押さえる厚みが毎回違うと
ロス時間
安いから余計に用意して
厚みが近い設定のバイスを使ってます
ハサミ心地は丸パイプ同士でも
コツをつかめば挟めます!
平たい同士は問題なく挟めます
c型鋼等にも使えるバイスです。

2人が参考にしています
たなか総合技術研究所 様2016-12-18
用途:
機器の仮止め
対象商品:
06731383

軽作業の仮止めに使用してます。十分機能しています。他社に比べて作りも十分使用に耐えます。あれば便利の使用頻度が少ない環境ではコスパがよい商品

2017-02-02
用途:
コスパが良い
対象商品:
06731383

「所有欲を満たす」という品質ではありませんが、実用性的には問題なし。この値段で買えるのはコスパが良いです。

2017-06-05
用途:
金属部材の固定
対象商品:
06731383

特に問題なく利用出来ます。コストパフォーマンスが良い商品だと思います。

2017-06-22
用途:
木工加工、鉄加工、DIY作業
対象商品:
06731383

一般作業には充分な性能です!今後もバンバン使っていきたいと思います。
耐久性に期待します。

2017-01-21
用途:
溶接作業に使用
対象商品:
06731383

まあこんなもんでしょうか ネジの動きが微妙に渋く スムーズではないので ちょっとガッカリでした  次回は メーカー品を買おうと思います。

2016-08-16
用途:
部材の仮固定等
対象商品:
06731383

試しに一つ購入して割と良かったので、追加購入しました
わたしの使用用途では十分満足です

2016-06-24
用途:
鈑金
対象商品:
06731383

上手に固定できるので助かっている

2016-07-22
用途:
溶接作業
対象商品:
06731383

よいと思う。

2014-12-18
用途:
型枠の、保持。
対象商品:
06731383

皿で固定しているから、微調整が、楽にできる。
もうすこし、アゴのふかいのがあれば、いいと思う。

株式会社喜田アイデイア 様2017-09-27
用途:
木工作業の冶具の固定
対象商品:
06731383

フイット感と食いつきは良いが、取り外しの時に引くレバーが通常と逆なのでやりにくい

2015-08-29
用途:
各種作業
対象商品:
06731383

大変重宝しています。安価なので助かります。

BODYWORKSMIYAZAKI 様2016-09-29
用途:
鈑金作業
対象商品:
06731383

あたり面が自在に動くのでクランプ跡が付きにくく傷をつけたくない作業に適している

2014-11-07
用途:
個人用
対象商品:
06731383

思ったより大きかったですが、逆に良かったです。

2014-10-11
用途:
型枠建込
対象商品:
06731383

値段の安さがいいです。