小型トータルカウンタ H7E□-Nのレビュー

平均満足度 4.54 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)
omron(オムロン)
4,298 / 税込 4,728
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アドバンス・アート 様2023-06-26
用途:
部品交換
対象商品:
32574665

同じ商品が廃盤になっていましたので代替え機種の購入になります。
固定方法が異なっていまして、取り付けは簡単ですが取り外しのことを考えると以前のネジの方がいいと思います。あとは問題なく使えていますので満足です。

有限会社ミヤコ 様2023-04-13
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
03787332

生産数の管理がし易くなって、生産性の向上に繋がり助かっています。

斉藤バラ園 様2022-04-07
用途:
排水の量の把握
対象商品:
03787332

以前使っていたものより、見やすくリセットのしやすさも満足しています。

1人が参考にしています
株式会社 テクピス 様2020-05-17
用途:
在来機器の改良
対象商品:
03787332

メーカのオムロンカタログを参照して選択、2重にて仕様確認ok

2019-10-07
用途:
保守交換
対象商品:
03787332

信頼おける日本のメーカーなので、安心して使用できる。

1人が参考にしています
2019-03-12
用途:
機械のメンテ
対象商品:
03787332

取付も楽で助かりましたが、日本語で書かれた取説が入っていませんでした。なんで?

2019-01-04
用途:
電動ドアの開閉時間
対象商品:
08589865

届けはとても早かったです。
商品説明のなかで付属品の説明がなかったような。
取り付け用のアダプターを別で頼んでしまいました。
しっかり付いてました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2018-08-03
用途:
製品出来高確認
対象商品:
03787332

電源が電池なので電源配線が不要で助かります。
カウンター入力も1KHzと30Hz切り替えがあるので、チャタリング防止が出来助かりました。

1人が参考にしています
2018-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
03787341

特に問題もなく動いてます。電池交換できるのもいいですね。

2017-12-05
用途:
プレス作業時
対象商品:
32574656

モノタロウ初購入でした。箱だしすぐに発見!、表示画面内側にヒビ割れ!、驚きました、外側でしたら運送中かと思われますが、内側ですと、...。出荷前の検査をお願いします。クレーム対応をスムーズでした!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-11-26
用途:
ON-OFF試験装置の回数カウント用
対象商品:
03787332

小型で取り付けやすく扱い易い。リセットスイッチが前面にありリセットしやすい。

2018-07-04
用途:
機械修理
対象商品:
03787332

もともと純正部品として使用されており、メーカーよりも安く購入できました。助かりました。

2017-12-04
用途:
プレス作業時
対象商品:
32574656

初めてモノタロウを利用しました。届いて箱だしすぐに発見!、なんと表示画面にヒビ割れが!、しかも内側に!、外側でしたら運送中かと思われますが、内側にヒビ割れだと、正直品質管理に疑問を持ちました、ガッカリでした、驚きです!。返品交換対応は、スムーズでした。出荷前の外観確認をお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-03-17
用途:
照明器具部品の耐久試験の回数をカウントするため
対象商品:
37651503

注文後迅速に発送されました。
点滅試験の回数カウント用に使用しています。ブレッドボードに挿して使用できて便利です。
カウンター自体は非常にコンパクトですが、外付けの電池が必要で場所をとってしまいます。

マルム良品 様2017-02-05
用途:
機械のメンテナンスの為購入
対象商品:
03787332

信頼のオムロンです。機械のメンテナンスの為購入しました。15年程経過した機械でカウンターの液晶が見え辛くなった為交換です。型式が変更になり、微妙に幅が広くなりましたが内臓電池が交換できるタイプになりとてもありがたいです。

1人が参考にしています
2015-12-26
用途:
設備の生産数カウンターとして使用する
対象商品:
37651494

従来から使用しているが耐久性も良く、表示も見易い

ユーエーテクニカルサービス株式会社 様2015-07-03
用途:
金属棒材切断機に切断個数カウントのため取り付け
対象商品:
32574647

取り付けが簡単でよかった。ただ電池式と言うことでバッテリー交換が面倒かもしれない。使用に関しては問題なし。

株式会社オーレックス 様2020-10-06
用途:
機器の動作回数カウントに使用
対象商品:
08589865

有接点入力にも対応してはいるが、チャタリング抑制と電源ノイズからの防護には注意が必要になる場合がある。
特にソレノイドによる機械式からのリプレースを行う場合は、接点部にスナバ設置、カウント信号線の布線ルートやツイストペア線使用などの誘導ノイズ対策・電圧入力/無電圧接点入力の変換方法など、使用機器に合わせた周辺の対応が必要になる場合がある。

ボブストジャパン株式会社 様2015-05-31
用途:
電気改造
対象商品:
37651494

バックライト有りで見やすい。

1人が参考にしています
佐藤 様2015-01-13
用途:
機械の積算カウンター
対象商品:
03787332

以前より使用していたが(約17年)電池の電極がスポット溶接され 電池交換が出来なかった 今回は交換可能で将来助かります