ミニパワーリレー MY2のレビュー

平均満足度 4.59 (81件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)
omron(オムロン)
799 / 税込 879
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
81件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-22
用途:
停電時にLED蛍光灯を点灯させる自作機器用に

停電時に、小型12VバッテリーからAC100V用DC-ACインバーターを使い
LED蛍光灯を点灯させる自動切換えさせる自作機器部品として使用
梅雨、夏時期から秋にかけて山間地区では停電が発生する
少なくとも夜間LED蛍光灯を自動点灯せるため
リレーを付ける台とリレーを保持するバンドも別買いで同時購入

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
機械の定期メンテナンスとして

動作不良を起こす前に、定期的に交換しています。
古い機械のパーツがまだあることに感謝しています。

1人が参考にしています
2024-06-06
用途:
照明の遠隔操作用
対象商品:
02492786

コンパクトで使い勝手が良いです。
手ごろな価格でバリエーションも豊富なので利用できる範囲が広いです。
信頼できるメーカー製なのも安心です。
ソケットと一緒に購入しました。
また必要になればリピートします。

2人が参考にしています
PON静岡 様2024-06-22
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
02492734

いつも使用している部品ですが購入が手軽なので利用してます。

1人が参考にしています
有限会社中村工業所 様2024-04-30
用途:
エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
対象商品:
46661833

PyEZ2201Aと、セットで使用しているので、とても良い。

1人が参考にしています
2023-05-23
用途:
リレーの修理
対象商品:
02492786

メーカー機械装置の配電盤内にリレーがあり メーカーに依頼すると高額な修理費になるので
モノタロウさんで購入できたので 安く、早く修理できました

1人が参考にしています
水上高原リゾート株式会社 様2023-12-31
用途:
機械の交換部品
対象商品:
02492777

いざという時に部品の数も豊富なので大変助かりました。

株式会社アルカスクリエート 様2023-08-16
用途:
メンテナンス時用
対象商品:
02492777

オムロン社なので安心して、メンテナンスできました。

2023-02-25
用途:
12VDC の 極性反転
対象商品:
02492725

この MY2N と
リレーソケット、
PYF-14-PU (-L) または PYF-08-PU (-L)、
( ※ -L の 場合 は、白い 部分 無い ので、クリップ、PYC-A1 を 忘れ 無く。)
そして、
コモン端子 を 組合せ て、
12VDC の 極性 (-, +) を 反転 させる のに 使って います。
普段、
12VDC の 極性 を 反転 させる 事 は、ほぼ 無い の です が、
ある 時 は、多く の 場合、全部 配線し直し の 辛い 経験 から、
私 は、これ を 準備 する よう に なりました。
備え 在れば 憂い 無し、転ばぬ 前 (さき) の 杖 !
?

3人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2023-03-13
用途:
OFFデレー動作に使用
対象商品:
35080342

AC100Vの制御回路でリレーの動作時間の間保持しチャッタリング防止にダイオードと小容量コンデンサーでDC100Vリレーをデレー動作させています。

2022-09-26
用途:
演台の昇降機に使用
対象商品:
02492646

部品として古いものなので、互換性のある新しい部品の情報があると助かります。

2人が参考にしています
治具工房ジェイクラフト 様2022-08-12
用途:
設備のメンテナンス作業
対象商品:
02492682

なかなか入手が困難な商品でしたが早急に届けていただき感謝しています。半導体不足の為か電気部品等はとにかく入手が難しく困っています。

2023-05-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39088323

近くで売っているところが無いので助かりました。また予備に購入したいと思います。

アイシン農産 様2022-11-07
用途:
ホイストの位相検知
対象商品:
46661833

日立のホイストの位相検知のプリント配線部品の交換に使いました、

久保田電音 様2022-05-04
用途:
仕事現場に
対象商品:
02492612

仕様によって顧客から注文されることが多く、自ら商品を組み立てる時に、安易に手に入る。

2022-06-16
用途:
制御盤修理
対象商品:
02492621

本来はMY2Nが必要でしたが数量制限があり必要数の確保が出来ませんでした。
表示灯がなくても支障のない箇所にこれを使用しました。
オムロンなので問題はありません。

2023-01-09
用途:
電気試験
対象商品:
02492621

迅速にご対応頂き作業に間に合ったので有難うございました。

2021-09-16
用途:
養鶏場の換気用操作回路
対象商品:
66505468

養鶏場の換気用操作回路に使用致しました。
運転時に、パイロットランプの点灯で安心して使用しています。

2021-03-25
用途:
車の配線
対象商品:
02492646

デイライト取付のため購入。
プラスチックケース内に固定して1年ほど使用しているが問題なし。
仕事でもAC200Vタイプを使用しているが信頼性が高い。

1人が参考にしています
有限会社 ワイプロ 様2021-01-21
用途:
24Vスイッチ回路のONOFFをarduinoで制御
対象商品:
02492655

電気的寿命が長いものを探していました。小型で使い易い。今、稼動テスト中ですが当然問題なく使えてます。オムロン製だから安心です。

3人が参考にしています