2回路リミットスイッチ WL 一般形のレビュー

平均満足度 4.74 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)
omron(オムロン)
4,198 / 税込 4,618
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
柚ノ木化工 株式会社 様2025-01-20
用途:
古い機械に付いていたスイッチが壊れ交換の為に購入しました。

元々付いていたスイッチの品番を調べ、同じものを購入しました。
スイッチを交換後は、問題無く可動しています。
品番が変わっていなかったので大変助かりました。
ありがとうございます。

やくの麺業株式会社 様2024-11-04
用途:
機械の制御に

調整弁の制御に使用してます。再々購入です、重宝してます。

スプレーイングシステムスジャパン合同会社 様2023-09-07
用途:
故障のための交換
対象商品:
02087233

故障の交換で急遽必要だったのですが、メーカーの納期が長納期だった為困っていた所、モノタロウさんは在庫品で品揃えして貰っている事に気付きました。大変助かりました。今後共よろしくお願い致します。

2022-08-03
用途:
装置に
対象商品:
35459435

こちらも在庫あることに感謝。価格にも感謝。モノタロウさん、すごいです。

1人が参考にしています
有限会社佐野光学 様2021-12-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02503051

毎日数百回 ON/OFFを繰り返す作業をする機械に使われていますので数年で壊れます。
補修用に常備しています、形状が全く変わらないので安心しています。

2022-05-25
用途:
当社設備に使用
対象商品:
02087242

どこを探しても見つからなかったが、モノタロウさんでは入手できました。ありがとうございます。

沼田エンジニアサービス 様2022-02-01
用途:
天井クレーンの横行、走行の停止用
対象商品:
02087084

今までも使っていますが
使いやすくて大変便利です。次の機会もお願いします。

株式会社光栄 様2021-08-03
用途:
集塵ダンパーの開閉端の確認
対象商品:
02087093

助かりました。2個なんですが、
即納にて対応していただき、客様にも喜ばれました。有難うございました。

2021-07-28
用途:
機械の改造
対象商品:
35459471

メーカー品なので特に商品に問題はないです。
メーカ在庫欠品時に即納であったのでありがたかったです。

イシハラ電化 様2021-03-30
用途:
機械の修理
対象商品:
02503051

既設部品と変わりなく、スムーズに交換できた。
大変良かった。

有限会社湘南メインテナンス 様2021-02-17
用途:
油圧リフトの動作に使用
対象商品:
02503051

調整が自在であらゆる場所に取り付け可能でした。価格が少し高い

新正自動車有限会社 様2020-09-11
用途:
車の整備
対象商品:
02087093

よく使うので、在庫でいつも置いておくために注文させてもらいます。注文して翌日には届くので重宝しています。

2019-09-10
用途:
機械リフター昇降時
対象商品:
02503051

レスポンスも良く非常に良い商品です。作りも頑丈で少々の接触でも破損はしません。

株式会社大光製作所 様2019-03-20
用途:
ツールの存在確認
対象商品:
35460345

ばねが強いので、位置検出だけではなく、ツール固定にも利用できて好都合。

1人が参考にしています
有限会社 大栄電機 様2018-10-20
用途:
設備機器の補修工事時
対象商品:
02087233

定評の有るメーカー品で安心安全に使用出来ね満足しています。

1人が参考にしています
有限会社佐野光学 様2017-11-14
用途:
工作機械のスタートSW
対象商品:
02503051

工作機械のスタートに使います。
毎日約500回 3~5年で寿命が来ます。
ざっと計算して30~60万回動作しますので、信頼性抜群だと思います。

1人が参考にしています
株式会社KDC 様2017-12-09
用途:
製品取出し確認時
対象商品:
35460512

フレキシブルロッドの強度がもう少し高いといいですね。

株式会社城山 様2017-10-26
用途:
フォークリフトのバックリミット警報に使用
対象商品:
02503051

フォークリフトのバックリミット警報スイッチ用に使いました。ほぼ目的を達成しています。

2018-03-09
用途:
通過スイッチ
対象商品:
02087233

遜色なく使えます。問題ないです。・・・・・・・・・・

2017-10-02
用途:
簡易リフトのレベル設定
対象商品:
02503024

堅牢、正確、取り付けやすさなど十分目的が達成できます