Oリング Gシリーズ(固定用)のレビュー

平均満足度 4.57 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Gシリーズ(固定用) NOK
NOK
47 / 税込 52
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
118件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
ポンプ修理に使用

井戸用ポンプ修理に適合しました。純正専用部品では無くこちらを使用できましたのでとても安価で助かります。念のため2個購入しましたが、1個買いできるのが大きなメリットです。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
浴槽の循環ろ過機のメンテナンス

日立のJD型(旧) 50×40M-60.75のメカニカルシール交換時に同時交換ですが、メーカー公称は3.2mm×408mmで迷ってG125とG130を購入しました。G125でピッタリとなりました。

2025-09-17
用途:
機械のメンテナンス

問題なく機械の修理を完了できました。
試運転の結果も良好です。

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス

ポンプ分解整備時に使用
分解図にパーツ№記載有りスムーズに注文出来ました
1日で納品されるので助かります。

1人が参考にしています
株式会社阿寒リゾート 様2025-03-21
用途:
G140、G145、G150と購入。

ラインポンプのシーリングに利用。
G150は幅5.7mm径、G140とG145は幅3.1mm径
リングが二巻や三巻で来るのでサイズ違いかと思い問い合わせを行なってしまいました。
ビニールを開けるときちんとしたサイズでした。

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
ミニショベルカーの油圧シリンダー

純正品を購入すると、万単位の出費となりますがモノタロウさんには、寸法さえ測定し注文すれば同等の物が、いつでも「安く早く」発送してもらえるので、いつも利用させてもらっています。 今回もOリングと一緒にシールも購入し、交換しS行しましたが漏れもなく助かっています。

2025-06-05
用途:
車のサイドブレーキレバーへの取付け
対象商品:
00482282

しっくり来ていいので買って良かった!
またお願いしたい!

1人が参考にしています
2024-09-09
用途:
オイルフィルタータンクのガスケットとして
対象商品:
00482045

NCのオイルフィルターのOリングが切れたので代替品として購入した。
NCメーカーから取り寄せるより安価で早く来て助かっている。

2024-05-04
用途:
機械修理
対象商品:
00482456

計算上のサイズとピッタリ合う物が無かったので近いサイズの物を2種類注文し、小さめの方がピッタリ嵌りました。無事に修理できて大満足です。

4人が参考にしています
有限会社ミトモ商亊 様2023-12-17
用途:
下水管の地上の蓋のパッキン
対象商品:
00482115

直径(内径/外径)ゴムの太さを調べてこれで合うかどうかわからなかった(実際は4mm*3mm位の角型の断面)が踏んづけるとぴったり収まった。良かった。もう触る気はない。

1人が参考にしています
2023-10-18
用途:
ジムニーフリーハブ
対象商品:
00482404

30年以上そのまま使用して来たフリーハブ、パキパキに割れていたOリングと交換しました。

1人が参考にしています
株式会社石井建材 様2023-06-24
用途:
アジテータ補修
対象商品:
00482167

純正用のパッキンを注文しましたが、かなり高価なため御社で検索した結果、同サイズがあり購入。使用に問題はないです。

1人が参考にしています
株式会社石井建材 様2023-06-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
00482167

アジテータの、ピーパーズ用パッキンの代用に使用している。純正品は価格が高いのでこちらを注文、使用にはなんの問題もありません。

1人が参考にしています
2023-09-27
用途:
器具の修理
対象商品:
00482106

密閉容器のシーリングが硬化気味のため、交換しました。
問題ないですが、もう少し太さがあるとより安心かと思います。

1人が参考にしています
ハツトミプラントアート株式会社 様2023-05-08
用途:
冷凍機のオイルフィルター用に使用。
対象商品:
00482447

純正サービスパーツで在庫がなく購入しましたが、バッチでした。
JIS規格に間違いなし。
梱包に関し、このような物であれば ”箱”でなく、”封筒”で十分です。
郵便ポストに入るし!

2023-10-19
用途:
設備の保守
対象商品:
00482447

そんなにしょっちゅう使うものではないので、1個単位で買えるのは良いです。

MC・カワギシデンタル 様2023-01-19
用途:
真空攪拌機のガスケット
対象商品:
00482036

歯科技工の埋没時の攪拌機に使用しています。ドイツ製の機械ですが、ピッタリで重宝しています。非常に安価で本当に見つけて良かったです。

2人が参考にしています
2022-12-14
用途:
バイク修理
対象商品:
00482474

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

1人が参考にしています
祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00482045

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2022-08-26
用途:
油圧シリンダー
対象商品:
00482413

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

2人が参考にしています