Oリング Gシリーズ(固定用)のレビュー

平均満足度 4.57 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Gシリーズ(固定用) NOK
NOK
47 / 税込 52
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
118件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エイチエムジェイ株式会社 様2018-10-04
用途:
高圧配管工事
対象商品:
00482377

Gシリーズはホームセンターでは手に入らないので助かりました。

2019-08-14
用途:
観賞魚フィルター用のパッキンに使用
対象商品:
00482124

商品代より送料が高いということ以外は特に不満はありません。

2020-12-14
用途:
外灯のシール
対象商品:
00482447

屋内用なのか、玄関で使用している外灯に使用すると劣化が早い。(1ヶ月程度でひび割れ)

2019-03-13
用途:
フランジのシール用
対象商品:
00482386

NOKの製品ですので,全く問題なく使用出来ています.

2018-05-08
用途:
携帯缶のフタパッキン修理
対象商品:
00482404

携帯缶のフタパッキンがひび割れして漏れるようになってきたため、何かないかと思い、これを見つけて取り付けてみました。
今のところは止まっているようなのでよかったです。
あとは、いつまでもってくれるかです。

2018-04-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00482352

乾燥機の部品が生産中止品で手に入らないので 代用品として使いましたが 上手くいきました

2017-10-02
用途:
バイクのレストア
対象商品:
00482282

バイクの冷却パイプのシールに使いました。純正品と同サイズで全く問題ありません。単価が安いのでありがたいです。

2020-06-12
用途:
ディスクフィルターのシール
対象商品:
00482465

劣化してひび割れしたOリングから水漏れがあり、フィルターのメーカーから純正品を取り寄せるとなると、高くついて時間もかかるので、あらゆるサイズのOリングが簡単に注文できるのは頼もしい限りです。

2018-08-19
用途:
ヤンマーB5バックホー排土板シリンダーオーバーホール
対象商品:
00482465

サイズが細かく表記してあるので、選定がやりやすい。モノタロウ以外で購入を考えていない。

2人が参考にしています
有限会社 プレザ 様2018-07-09
用途:
トラクターフロントアスクル分解修理。
対象商品:
00482343

品数が豊富で適合したものが探せて便利です。無事修理収量。

2018-01-11
用途:
流し台シンク水溜用蓋のパッキン代用
対象商品:
00482115

サンウエーブ流し台のシンク蓋の純正品代用品として購入しました。サイズが豊富で丁度合いました。

NEPO 様2018-06-29
用途:
熱帯魚ろ過器止水リング
対象商品:
00482097

製品の性能GOOD。真円性、面の均一さ、いうことなし。

2016-04-25
用途:
個人用
対象商品:
00482465

特に不都合もなく、安心して使用できます。

佐久間社寺株式会社 様2019-08-14
用途:
ポンプの防水リングに
対象商品:
00482456

残念ながら止まらなかった、微妙な径の違いか、太さの違いでしょうか、しかも発送場所間違えて2つも買ってしまった(苦笑)

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2019-12-19
用途:
トヨタフォークリフト3FG10のチルトシリンダー
対象商品:
00482422

チルトシリンダーがオイル漏れ及び下降してしまうためシール交換をしようと思い社外品のシールキットを問い合わせたところ片側2万円ちょっとの値段で諦めていたところ、シリンダーを分解してシール類を調べたら全てモノタローで揃うことが判明、しかも片側5千円程度で全て揃いました。モノタロー様様でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

向島マリーナ株式会社 様2018-09-20
用途:
機械の交換時
対象商品:
00482063

消耗品の交換時に使用。良好に完了した。次回も使用を決定する。

2019-12-12
用途:
井戸ポンプの修理
対象商品:
00482447

井戸ポンプの空運転でシール損傷しての交換用、メーカーの在庫なく代替え用に使用した。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

ナイトウ 様2016-08-16
用途:
ポンプのoリングに使用
対象商品:
00482422

盆休み明けに使用予定ですサイズが合えば問題ないと思います。

有限会社近藤自動車工業 様2023-04-21
用途:
キャブレターの修理用
対象商品:
00482203

自社の勘違いでサイズ違いでその他の在庫品として保管

2016-03-10
用途:
生産装置バルブの液漏れ
対象商品:
00482431

jis規格だし、そこそこやすいし、満足。