ハンドリーマ (面取器)のレビュー

平均満足度 4.29 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドリーマ (面取器) キョーワ
キョーワ
3,898 / 税込 4,288
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-07
用途:
塩ビパイプの面取り

小さな径から50Aまでのエンビパイプに使えて、使い勝手が良くて便利でした。

山陰プロパン株式会社 様2024-09-04
用途:
水道設備工事

軽くて持ち運びが楽で、バリ取りも綺麗に施工出来ます。

2022-11-19
用途:
塩ビパイプの面取り
対象商品:
06761876

握りやすさとVU(VP)50Aが楽に面取りができるのでずっと使ってます。

1人が参考にしています
2022-09-15
用途:
内装工事
対象商品:
06761876

塩ビパイプの面取りに使用しています。HTVP50も楽々面取りできます。握力の無い私は半日しか使えませんが・・・。

2022-02-04
用途:
電気工事のビニール配管時
対象商品:
06761876

良く削れます。手に持った時は大きめで使いずらいかなと思っていましたがそうではなかったです。

ワイ・ホヌ株式会社 様2021-12-19
用途:
塩ビ配管作業時、設備工事時
対象商品:
06761876

切味も良く作業性がとても良い。塩ビ配管の内側外側がしっかりと面取が出来る。

2019-09-22
用途:
水道用塩ビ管の端部処理
対象商品:
06761867

自分が買った小型は、届くと4枚刃、外径66mm長さ70mmくらいあり大ぶりで意外でしたが、つくりはしっかりです。このタイプのリーマーは初めてですが、3枚刃の競合品と比べ刃が多くレビューも良いので選びました。ガタガタにならないコツは、ごく軽く当てることです。垂直はあまり気にしなくても平気でした。特に外面は内面以上に、かすってる程度に弱く当てるとガタガタになりません。落とし穴は、ノコなどで切る力に腕が慣れた状態で当てると、強く当てすぎガタガタになることです。切った直後は意識して弱く当てましょう。この商品はおすすめできます。

4人が参考にしています
株式会社フォーシーズ 様2019-11-26
用途:
vu50の面取り
対象商品:
06761876

とても便利だが、大きすぎて平行に回せない。
60mmまでがあればなお良い。

1人が参考にしています
2019-11-12
用途:
塩ビパイプの面取り
対象商品:
06761876

簡単で短時間に面取りができ作業がスムーズにはかどる。

1人が参考にしています
2018-04-16
用途:
配管切断部の面取り
対象商品:
06761867

使っている人がいて欲しくなりました。作業効率が上がります。メーカーはいくつかありましたが、レビューと金額で決めました。

2020-10-10
用途:
1/4には大きいようです。

1/4対応となっていましたが、内側をさらうには大きくて使えません。ほかの使い道を考えますので、星2つとします。

1人が参考にしています
2019-07-25
用途:
配管工事
対象商品:
06761867

使用感は、良い、もう少し小口径ならば、もっと良い。

稲千場 様2016-05-18
用途:
配管修理
対象商品:
06761867

目立つ色で、見失わなく良かった。

1人が参考にしています
2016-08-01
用途:
家庭用ビニールハウスの冠水工事
対象商品:
06761867

すごい使いやすい。きれいに面取りできました。おすすめできます

2018-07-24
用途:
水道用塩ビパイプの面取り
対象商品:
06761876

簡単に使用でき、よく切れるので大変重宝しています。

東小塩備 様2016-06-26
用途:
塩ビパイプの面取り
対象商品:
06761876

滑らかな面取りが出来て非常に使いやすい。

イーテック 様2022-08-29
用途:
塩ビ管の面取り
対象商品:
06761876

しょうがないですけど。手が小さいと使いにくいです。プラスチック製で軽いです。

株式会社レントプロバイダー 様2020-08-25
用途:
大きすぎました。
対象商品:
06761867

面取りの機能としては、よいのですが
通常の屋内配管や、エアコン配管などでは
大きすぎました。しょうがなく使っていますが、使い勝手は悪いです。
値段も安いので、しょうが無しかな?

2015-02-06
用途:
9mmまたは25mm及び60mmくらいの亜鉛メッキ鋼管の面取
対象商品:
06761876

以前は、約4~38 mmのハンドリーマを19mmまたは25mm亜鉛メッキ鋼管の面取で使用していましたが、どうも仕上げ状態がものたりませんでした。又、もっと大きいパイプ60mmの鋼管の面取が出来るものが無いかと探しておりました。その時キョウワのハンドリーマ(面取器)見つけました。これは、13mm~67mmまで幅広く対応出来、私にとってはベストでした。切れ味も良いです。

3人が参考にしています
2014-03-06
用途:
塩ビパイプの面取り
対象商品:
06761876

こんな良い物があるなんてもっと早く購入しておけばよかった。外径72mm以下なら使えるかな。日本製なので満足です。

1人が参考にしています