オールアンカー(Cタイプ)のレビュー

平均満足度 4.58 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ
サンコーテクノ
2,298 / 税込 2,528
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径 【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-02
用途:
鉄骨固定作業時

サンコーテクノのスチールオールアンカーは錆に強く打ち込みもピンが強くて作業がはかどる。

2026-02-25
用途:
安全柵の固定

急ぎで必要だったため大変助かりました。
使用感はいつも通り変わりなかったです。

荒島工務店 様2024-07-10
用途:
型枠工事コンクリートすりつけ部
対象商品:
35777201

当初5/16のタップスターを探していましたが見つけられなかったので5/16 L=70㎜オールアンカーを購入しました

2022-05-07
用途:
重量物の固定、転倒防止などに使用
対象商品:
02275761

長さの表示がいまいちよくわかりません。
詳細の寸法図が付いていると、どの長さのアンカーを選べばいいのかが分かりやすいです。

8人が参考にしています
2021-08-24
用途:
フェンス支柱のベースプレート固定に使用
対象商品:
02275707

商品はサンコーテクノさん申し分なし。はじめてモノタロウにて購入しましたが、配達までの日数の速さに加え、配達担当のドライバーさんの対応が尚良しと、実感びっくりしております。

1人が参考にしています
株式会社 AVANTI 様2020-08-14
用途:
床固定時
対象商品:
02275646

いつもの使い慣れた商品で、使いやすく、とても満足しています。

2019-12-10
用途:
機械器具設置
対象商品:
02275734

ごっつ使いやすくてよかったです。ナットの下に自由座金が付いていて、締め込みもばっちりでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

株式会社アトリエ・セツ 様2024-04-13
用途:
床コンクリート部への器具取付
対象商品:
02275637

アンカー自体は問題ありませんが、ナットが1箱の中で2個ねじ切り不具合ありました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

株式会社セル 様2020-05-15
用途:
機械メンテナンス他
対象商品:
35777156

安定の品質です。
安いのでいつもお世話になってます。

株式会社創営商会 様2019-06-13
用途:
建築マンションの物干し取付時
対象商品:
02275813

分譲及び賃貸のマンションのベランダで、物干し金物を取り付けるのに、
使いました。強度が必要金物なので、抜けたりするのが困りますが、金物が、しっかり取付が出来るので安心です。只、ちょっとピンを叩き過ぎたりするとすぐ曲がります。叩く時、気を付けて上手に叩く様にしています。100本の内何本かがあります。

上誠商店 様2018-04-26
用途:
エアコン取り付け工事に使用
対象商品:
40380855

最寄りのホームセンターや金物屋に在庫が無いので
まとめ買い、使いやすいので良いと思います。

2018-11-04
用途:
機械据え付け時
対象商品:
02275716

全く問題なく使えます。
モノタロウさんは納品が早くて助かってます。

2018-02-05
用途:
設備固定用
対象商品:
02275673

設備の固定用に利用。移動したり打ち直したりで、よく利用します

株式会社サンビルド 様2019-08-17
用途:
柱の固定用
対象商品:
02275786

20㎜のオールアンカーが不足してたので初めての利用です。
出荷は早く到着を待っていましたが配送業者は土日祝日は配送せず いい運送屋さんを使ってますね。
出荷は翌日で到着は4日後満足するわけなし。
値段の設定はハッキリ言って高い。
大きいホームセンターに買いに行けばよかったと後悔。
商品は大変良かったです。
この長さは土間のコンクリートが250㎜以上ないと使えません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-12-15
用途:
駐車場
対象商品:
35777086

足場パイプの基礎固めに使用しました。普通に問題無く使えます。

有限会社アトミック 様2017-01-17
用途:
駐車場ポールの設置
対象商品:
02275707

現状のサイズのアンカー強度は十分です。以前、倒れたバイクもポールで保持され隣のバイクに傷を付けずに良かったです。

エフビットコミュニケーションズ株式会社 様2017-02-22
用途:
壁掛けテレビ用
対象商品:
02275822

作業しやすく、耐久力も期待できる。商品もすぐ届いた。

2015-11-16
用途:
壁面への部材取付
対象商品:
02275664

販売本数が箱単位以外に10本ぐらいの小分けで販売できるようになると、無駄に多く買わずに済む。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の取扱いを検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

2015-03-09
用途:
テレビアンテナのマストを壁面に固定する
対象商品:
02275716

M12で挿入部が90ミリということもあって、強固に固定する事が出来ました。
商品の仕上げや表面処理も全く問題ありませんでした。
ピンの打ち込みは、かなり思い切ってハンマーで叩かなければならなかったが、今まで使用した製品も同様なのでこんなものかなと思います。

2014-06-01
用途:
TVの取り付け作業
対象商品:
02275813

とても簡単にTVの壁面や天吊り作業の固定に役立ちました