シーリング用マスキングテープ No.3303-HGのレビュー
低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
【用途】躯体用
2020-08-06
- 用途:
- 外壁シーリングの補修に使用
- 対象商品:
- 35079956
つい安価なため、購入しましたが、幅が少し狭かったのでコーキング作業時にはみ出ないよう少々神経を使うこととなりました。ケースバイケースで使用していけばコスパは良いかなと思っています。
2019-06-02
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 35079974
ホームセンター等では24mmまでしか置いてなく30mmが購入できたことはよいがもっと幅広いものも取り扱って欲しい。たしか60mmがシリーズにあったはず。
2017-09-01
- 用途:
- エレキギターのフレット交換作業
- 対象商品:
- 35081575
今まで3M社を愛用していましたが、3M社より厚いテープを探して購入してみました。
まだ使い込んでいませんが今のところ問題なしです!
ありがとうございます!
株式会社日本テック 様2017-04-17
- 用途:
- 鋼材用でアイテム確認用。 (仮)荷札貼り付け用
- 対象商品:
- 35079974
粘着力がちょうど良い! 貼り付けた後の糊が残らない。
粘着力が強すぎると剥がす際に糊が製品に残って後処理が大変です。
アイテム確認用で使用するので貼り付けても確認後、剥がします。
強すぎず弱すぎずちょうど良い粘着力です!
有限会社 只熊相和防水 様2016-02-29
- 用途:
- シーリング
- 対象商品:
- 35079956
何時もは21mm や 18mmを材料屋に注文していますが 少数は取れないので こちらで12mmの幅を注文
たまに 細いところがあるので あると便利な12mm
1人が参考にしています
有限会社吉田タイル 様2012-10-26
- 用途:
- 養生
- 対象商品:
- 05233182
感想ではありませんがタイトルが間違っています。タイトルは3300-HGとなっていますが商品は3303-HGです。
男前MonotaROブランドが安いのでそちらを買わせて頂きます。
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。
修正させて頂きました。
ご指摘ありがとうございます。