割ピン(ステンレス)のレビュー
2018-07-05
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 05624446
機械の部品交換時に、一緒に交換、今までは、普通の鉄の物を使っていたのですが、交換する時に錆て抜けなくなっていて、大変だったので、さびないステンレスのこの商品を購入して交換しました。この次、交換する時は楽に交換できそうです。後は、値段が安いので満足です。
2012-05-08
- 用途:
- 補修後の小さなロットピンの固定。
- 対象商品:
- 05624507
小さな部品だけに、探すとなるとなかなか大変です。カタログにもきちんとき搭載頂き助かりました。連休を挟んでましたが商品もすぐに届きました。
1人が参考にしています
2012-01-23
- 用途:
- 自動車の緩み止め
- 対象商品:
- 05624394
長さ、太さがそれぞれ手頃な数量のパックになってるので、種類を揃えても負担にならず助かります。できれば、各サイズで5mm長さが短いのがあれば幸いです。
1人が参考にしています
2011-11-19
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 05624351
3ミリのもので、実寸幅2.3~2.4㎜しかありません。φ3㎜には確かに使えますが、これでは無駄買いになります。物が物だけに、実寸幅で記載してください。ちなみに、実寸幅3㎜はどれでしょう?
MonotaROからの回答
寸法d(Φmm)をご確認頂きますようお願いします。
Φ3mmというのはありませんが、Φ3.7mmでしたらございます。但し、今回お買い上げの長さ35mmは、Φ3.7にはございません。Φ3.7mmの長さ40mmでしたら、ございますので、下記、ご確認の上、ご検討下さい。
注文コード05624394
http://www.monotaro.com/p/0562/4394/