43型(突切りバイト)のレビュー
SNコーポレーション 様2021-08-09
- 用途:
- 材料切断
今まで使ってたのと同じ商品なので良くも悪くもないです。
2017-04-18
- 用途:
- 溝入れ
- 対象商品:
- 06426481
43-3の逆向き44-3は10本単位でしかメーカーが注文を受け付けないらしい
、モノタロウさんが10本20本30本とメーカーに作らせて1本単位で販売してほしい十分注文はあると思う
3人が参考にしています
泰山 様2015-11-03
- 用途:
- 45C SCM435(A材)突っ切り (ミニ旋盤)
- 対象商品:
- 06729773
ST110を選択。
旋盤剛性が低いのと 根がケチなので 2mmまでは幅を落としています。
値段が適当なので 研ぎの練習にちょうど良いです。
2013-05-29
- 用途:
- 自営業
- 対象商品:
- 06426445
今まで契約していたとこで買っていましたが、倍くらいの値段でした。
よく使うので本当にありがたいです。
またすぐ購入したいです。というかします!
2015-09-22
- 用途:
- 3尺旋盤での突っ切り・溝加工
- 対象商品:
- 06426402
三和では同じサイズのものがないのでこちらを購入した。大きいサイズでも両メーカーの品質の差は感じられないので、後は価格の問題。使用上の問題はなにもなく、安心して買える。
2012-10-21
- 用途:
- 卓上旋盤での突っ切り
- 対象商品:
- 06426402
刃先角度が微妙ですが問題なく使用できます。
シャンク高さが9.5以下のものがないので
卓上のC2旋盤では刃先が被切材の中心のはるか上になってしまうので
シャンクを削って使用していますが特に問題は出ていません。
試作用の卓上旋盤用に8x8くらいのバイトもラインナップされるとありがたいです。
完成バイトでは8x8があるようなのでそちらの購入も検討します。
1人が参考にしています
有限会社たかはら 様2012-09-11
- 用途:
- 真鍮やステンレスの切削等
- 対象商品:
- 06729825
値段も安いし、安いといってもいい加減な商品でもなく、私は真鍮の切断や低速でステンレス切削に使っています。
油断するとチップが欠けたり割れたりしますが、速度や送りを加減すれば十分使えます。安く安心して使える一本です。
2012-01-17
- 用途:
- 突っ切り
- 対象商品:
- 06426357
旋盤が悪いのか、使い方が悪いのか分かりませんが私は旋盤初心者です。刃元がすぐに折れます。φ30の丸棒3本を切るのにこのバイトを2本折ってしましました。刃先の幅に対するシャンクの刃元が弱いのでは?
1人が参考にしています