小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒のレビュー
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
【用途】薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。
2025-04-02
- 用途:
- DIY溶接用
2回目の購入で、DIY100Vの家庭用低電流用に使ってます、素人ですので十分使えます
2023-11-29
- 用途:
- 薄板の溶接作業
- 対象商品:
- 06684684
一輪車の脚がぐらついていたので溶接しました。
100ボルトの溶接機を使いましたので、この1,6mmがちょうど良かったです。
他に2,0mmの溶接棒も使いましたが、ブレーカーが落ちてしまい駄目でした。
1.6mmは細くて短めですが、溶接箇所が少ないのであれば充分役立ちます。
2021-01-25
- 用途:
- 小物溶接時
- 対象商品:
- 06684693
今までメーカー専用棒を使用してましたが、コストパフォーマンスに優れたニッコー溶剤工業製の溶接棒で何の不具合もありませんでした、今後引き続きこの商品を使用したいです。
1人が参考にしています
2020-05-11
- 用途:
- 重機の補修等に使用してます
- 対象商品:
- 06684711
普通に使用してます。安くて助かります。厚さ1ミリから2ミリ程度の鋼板溶接ですが問題なく流れるようにできあがります。
2019-10-25
- 用途:
- 小型溶接機
- 対象商品:
- 06684684
100Vの小型溶接機用に購入しました
純正の物と変わらず使えています 若干減りが早いかもしれませんが出先での応急的に使っているものなので十分かと思います
なくなったらまた注文します。
2018-06-02
- 用途:
- 単管パイプの溶接
- 対象商品:
- 06684684
ガッチリ溶接したいのなら向かないです。 綺麗な仕上がりと溶接強度を求めるならプロに依頼したほうが安上がりです。
1人が参考にしています
2018-01-22
- 用途:
- マフラー溶接用
- 対象商品:
- 06684684
家庭用溶接機のレッドゴーで使用しています。普通に使えますし素人ですがビードも其なりに溶接することが出来るし、他で買うよりも安くて満足しています。無くなったらリピートになると思います。
2017-06-20
- 用途:
- 100V溶接作業
- 対象商品:
- 06684693
100vでの3mm厚までの溶接にφ1.6トラスコやスズキッドの低電圧用よりやや太めですが安価だけど充分使えます。
φ2.0は100Vだと使いにくいかなあ。