溶接棒携帯ケース ワーカーY型のレビュー

平均満足度 3.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成
加納化成
3,698 / 税込 4,068
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-07
用途:
溶接作業
対象商品:
06684955

軽くて、思ったより棒が収納できるので重宝してます!

2023-10-26
用途:
溶接作業
対象商品:
06684946

雨の日でも溶接棒が保護出来て気に入っています。個人的には引っ掛け金具がもう少し改良点だと思います。

吹野組 様2017-01-19
用途:
溶接作業
対象商品:
06684946

良かったです。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
2016-01-11
用途:
溶接棒収納
対象商品:
06684946

今まで溶接棒の湿気や収納に悩まされていましたので、いい商品だと思います。作業効率が格段に良くなりました。

1人が参考にしています
松藤工業 様2021-05-13
用途:
溶接の時
対象商品:
06684955

溶接棒を取り出す時手間がかかるので手袋をいちいち外して溶接棒を取り出しています

1人が参考にしています
2009-11-27
用途:
外回り、現場で使用。
対象商品:
06684955

持ち運びが楽で高所作業の時もひじょうに便利です。Uフック見たいなワンタッチフックを付けてほしいです。

2019-04-14
用途:
保管用のつもりが違った。
対象商品:
06684946

届いた品物を見て!唖然!購入目的から外れてる事に気が付いた。返すのも釈然としないし、金が掛かるから。写真・コメントをもう少し解り良くして欲しいし写真も解り良くを希望。

1人が参考にしています
株式会社松運輸 様2016-10-30
用途:
溶接時
対象商品:
06684946

現場に持って行く分には凄い重宝しまさたが、現場で落としたら頭の回転部分か割れて完全に外れてしまいました。
もう少し強度があればなおよいかと!

かじや鉄工建設 様2012-02-26
用途:
溶接棒入れ
対象商品:
06684946

ねじ部分が1週間で消去
蓋部も締まり悪し

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

2011-08-23
用途:
漁船の溶接、浮かんでいる漁船
対象商品:
06684946

蓋つきで四角いのがあればいい
転がって行ってしまう

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見は担当者に申し伝え、検討させていただきます。宜しくお願い致します。

2011-11-06
用途:
溶接
対象商品:
06684955

密閉構造をうたっているのに、どう見ても密閉構造に見えない。蓋にパッキンも無ければ本体側のひずみで蓋と本体に隙間が大きくあいているため、吸湿防止に何のやくにもたたない。商品説明をみて溶接棒の防湿を期待して買ったので詐欺のようなもの。価格が安いので泣き寝入り。商品説明を書いた人は現物確認していない。溶接棒の携帯には便利だとは思うし、価格的もやすいので。単なる溶接棒ケースと割り切れば買い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。メーカーカタログに記載されていた内容を改めてメーカーに確認したところ、「吸湿」「密閉構造」の意味合いは雨風程度の水分から内容物を保護できるということで、完全密閉による防湿効果までは期待できません、とのことでした。誤解を招く表現で申し訳ありませんでした。弊社の特長も変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

2008-07-09
用途:
湿気防止!溶接時に手元に置いて!重機の修理で腰にぶら下げて!
対象商品:
06684946

湿気防止にはオッケー!もう少し入る容量の大きい物が欲しい!指を挟んで痛いので、ストッパーを着けるか?改善点が有り!筒の外底が滑って良く落とすので、滑り止めが欲しい!?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。ご要望はメーカーの方にもお伝えしますし、ご要望に沿った商品の調査も続けていきます。