リフトテーブルのレビュー
- 用途:
- 金型の搬送
- 対象商品:
- 08532081
ハンドル固定部分のワッシャーが,片方ついていなかった。
この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。
- 用途:
- 板金作業
- 対象商品:
- 08241834
値段の割には結構丈夫で重宝してます。500キロクラスで
この価格なのは大変ありがたいことです。1台購入して良かったので、2台目も購入しました。
あと1台購入予定です。
- 用途:
- 金属部品、材料の運搬
安いのは良いけど、四輪ガードがちょっとした段差で地面とぶつかり、走行不能になった。ストッパーごと解体して使っている。何で余計な物を付けたのか?危うく製品も倒しそうになるし、腰まで痛くなった。外して使う事をオススメします。危険です。
- 用途:
- 重量物を壁面に取り付ける際に
- 対象商品:
- 06787103
微調整で取り付け位置にぴったり照準ができるのがとても重宝してます。
ただ本体の車輪ブレーキが使いづらいのと足拭きマットの上を通過するときにひっかかりやすいのが不満くらいでした
- 用途:
- 肥料や発電機、消毒動噴機など軽四輪に荷揚げや荷降ろしの時
- 対象商品:
- 06787103
空での移動で車輪の音がかなり出る、台車もかなり重い。足ふみリフトはスムーズに動いた。
きにいってます。
- 用途:
- 重量物の運搬
- 対象商品:
- 08532081
手頃な価格で頑丈、運搬が楽になりました。タイヤロックが堅い、ロックしたかしてないか分からないのが残念です。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後も品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- メンテナンスや、配置変え時の機械の移動
- 対象商品:
- 06787103
油圧部品が低い位置にあり、段差を乗り越える時に当たってしまう。
貴重なご意見ありがとうございます。
現在のところ設計変更の予定はございませんが、今後の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 商品の運搬、機械への商品のセット
- 対象商品:
- 08532081
重量物の運搬には申し分ないです。ブレーキが固く使いづらいのと(足だけでロック解除がきつい)、テーブルがもう少し低くなるとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 中腰で作業する場合、目線の高さまでリフトアップができるので椅子に座りながら作業ができるので必須アイテムが、このざまではとほほほほ
- 対象商品:
- 06787103
取り回しが悪い。使用したことがない人が作るとこおなるのか…よく考えろ怖くてツカエナイヨ
この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 車からの重量物の荷卸し。
- 対象商品:
- 06787103
前のレビューに書かれていいる降下スピードの調整は改善されているようです。120kgの荷を乗せて下した時でもちゃんとスピードはリリースレバーの握り具合で調整できました。
使い勝手はええです。
自在コマの前後は変えたほうがもっと勝手が良くなりそうですが、荷を台車から卸す時には現在の方がええような気がします。その辺は使いようでしょうか。
強いてケチを付けるなら、リフトアップのレバーはもうちょい短くてもええような気がします。移動中足に当ります。
- 用途:
- プレス工場でワークを乗せる
- 対象商品:
- 08532081
ビシャモンブランド250kg積載商品と比較して
250kg積みの上記製品より50kg積載荷重が重いはずだが使用されている構造部材が薄く造りが柔く300kg積載を疑ってしまう。テーブルの昇降もギコチナイ動き。
また、商品到着時の梱包の状態は下部半分がグシャグシャに砕けていた。この状態で正規品のA等級として販売するモノタロウのポリシーは如何なものか。
この件の責任部署がモノタロウなのか?物流の西濃運輸なのか?は当方には不明。
貴重なご意見ありがとうございます。
積載荷重につきましては、試験を実施しております。
梱包の件は、誠に申し訳ございませんでした。
弊社物流センターならびに運送会社にも注意を促します。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- トラックから重量物の積み下ろし
- 対象商品:
- 06846156
テーブルの移動距離を、最高高さを維持したまま、最低高さを低くしてほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 装置を架台ごと移送する場合に
- 対象商品:
- 06846156
まず最初に驚くのが重量 持って引くとずっしりしている カタログを見ると300kg積みで77kg 今まで使用していたのが250kg積みで45kgだから倍近い 車輪の前後に保護カバーがあって、段差や坂などで支障が出るかと思ったが、これは意外に問題にならなかった >下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。 と書かれているが、これはぜんぜん使い物にならない ドスンと落ちるので装置が壊れそうで怖いです オリフェイスを調整してみたが、重量物を載せると下降スピードの調整はできそうも無いです
- 用途:
- トラックの積み卸し。
- 対象商品:
- 08532072
①荷台はどのメカ-より大きく乗せやすかった
②タイヤは舵取りにしにくい。日本の慣習に会わない。やはり前舵の方が圧倒的に使いよい。
③舵取り部のタイヤ支えが貧弱で少しの穴に入れただけで変形し使い物にならない。
④下部中央にあるアブソーバーの支えが地面から近く倉庫出し入れの際地面について動かなくなる。
⑤別売りの車輪に取り替えても同じ現象である。もっとでこぼこ道路にも使える実用的なものを作ってくさい。
本音を言いますと商品を返品し別のメーカのもの替えたい。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。