丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)のレビュー
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
有限会社菊池自動車 様2026-02-21
- 用途:
- マフラーブラケット
とても良いです、、溶接してぶひんせいさく良い製品ができました。。。
2024-01-10
- 用途:
- 旧車の修理(エンジンマウントの代用)
- 対象商品:
- 38742636
日産の旧車用エンジンマウントが製廃で本商品で代用した。寸法はほぼドンピシャで計算上は荷重もクリアしており、2年使用した感じでも問題なさそう。
1人が参考にしています
2024-03-16
- 用途:
- SJ30ジムニーのエンジンマウントに
純正部品が製廃なので流用しました。ボルト穴を長穴に加工して取り付けできました。
本当はボルトがM10の物が良かったのですが、ボルトがM10で高さ30mmのものが無かったのでやむなくこちらにしました。
2人が参考にしています
2017-03-01
- 用途:
- 小型の家庭用エアコン室外機が振動するので対策として使用。
- 対象商品:
- 02041645
完全におさまりました。
3年経ちましたが今のところ目立った劣化はありません。
1人が参考にしています
備南工業株式会社 様2018-11-22
- 用途:
- 装置組み立て
- 対象商品:
- 02041593
当日出荷と記載されていますが1週間後に発送なんて。
お客様の納期に間に合わせれませんでした。
発送まで1週間もかかるのなら当日と記載しなければ。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2015-12-20
- 用途:
- 電気機器の振動伝達防止
- 対象商品:
- 02041645
値段が手ごろで国内の有名メーカー製だったので、これにしました。到着までの日数も短く、届いた商品も期待通りのものでした。
2016-02-11
- 用途:
- 電動工具台
- 対象商品:
- 02041602
重量60Kgの機械にZ-50kgfと考え4個施工、200kgまで対応と考えたのですが、台バランスが悪い為2個に集中、
揺れは収まりましたが、ゴムがちぎれる可能性もある。
次回Z-100Kgfに交換予定。