面取りカッター 穴開き型のレビュー
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
- 06795546
今までいろいろなタイプの工具でザグリをしてきましたが
この面取りカッターは
変に切り込んでいってしまうこともなく
切れ味よく綺麗に仕上がると感じました。
- 用途:
- 面取り
キレが悪い
ビビる
TINコーティング?一回で剥がれる
- 用途:
- 金属加工の補修に
- 対象商品:
- 06795555
他の一枚刃の面取りカッターは、2.3回使用すると切れ味が悪くなったり、キレイにカットできなかったりで不満でしたが、今回モノタロウさんの穴あき面取りカッターでカットしてみたところ、キレイにしかも切れ味が悪くなることがなく大変に満足しています。もっと早くに購入していればと思いました。
- 用途:
- 網戸レールのビス止め皿ぐり
- 対象商品:
- 06795537
直径6㎜と8㎜は形状がストレートなので、網戸用T型レール取付時に皿ビスでビス止めする為の皿座繰りをするのに、レールに接触しないで皿が繰れる。T型レールはレールのすぐ近くに穴を開けて座繰りをする為、先が膨らんでいては、レール部分と干渉して使用できないが、ストレートの形状だと問題ない。ただ、両側使用できなくて良いので、片側を六角軸にしてほしい。最近はインパクトドライバーで使用することが多いので、差し替えて使用できるとパーフェクト。
- 用途:
- ドリル穿孔部の面取り
- 対象商品:
- 06795521
当品に自作の手用ハンドルをつけて使っている。コストに見合う製品だと思う。特に不満はない。
- 用途:
- 穴の面取り
- 対象商品:
- 06795573
アルミ用にと購入。同径の他メーカーの物より、幾分か面をとれる穴径が小さいです。
Φ15以下の穴ですと、満足のいく結果です。1C以上の面取りの時は、少し返りが出るようです。コーティングがしてあるので、もちはいいかと思います。
- 用途:
- アルミ材のバリ取り。
- 対象商品:
- 06795521
アルミ材に穴空けした際のバリが、綺麗に取れます。
他のメーカー品に比べて低価格ですが、品質は問題ありません。
- 用途:
- 皿ねじの座繰り、ドリル穴の面取り
- 対象商品:
- 06795521
皿ねじの座繰りなどで2~3種類の工具を試してみたが満足のゆく仕上がらにならず少々困っていたがこの面取りカッターを使ったところ、見事な仕上がりに大変満足です。
- 用途:
- アルミパネルのドリルあとの面取り
- 対象商品:
- 06795521
安くて切れ味最高です。
両方あるので予備として使えます。
小型品はキリコが排出口にたまりがちですが楊枝などで清掃すると連続して使えますね。
- 用途:
- アルミの面取り
- 対象商品:
- 06795537
この形状のカッターは少なく、またコーティングしてあり両端が使用できるため長持ちします。アルミに使用する場合、穴あきでないカッターは面に切削屑による傷が発生しやすいのですが、このカッターは比較的きれいに仕上がります。
- 用途:
- 制御盤加工
- 対象商品:
- 06795546
孔開き型以外の面取りカッターを購入したがきれいに仕上がらないのでこれに買い換えました。やはりきれいに面取りができました。後は耐久性があるかどうかです。
- 用途:
- アルミケースの面取り
- 対象商品:
- 06795521
学校で課題研究の工作(アルミケースの穴あけ処理)で使用しました。ドリルにつけて生徒も簡単に面取りができ、安価なので重宝してます。