荷締めベルト メタルバックルのレビュー

平均満足度 4.47 (608件のレビュー)
商品レビューを投稿する
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
モノタロウ
449 / 税込 494
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。 【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
608件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-25
用途:
安かった。

ロープで縛ってましたが面倒くさくてこの商品にしました。思ったより安心感があります。

西島農園 様2026-02-24
用途:
農機具固定
対象商品:
23991713

スーリーの同タイプを使用してましたが、塩気でダメになりましたのでこちらにしてみました。ホームセンターの物は、すぐに緩んでダメでしたが、こちらは今のところ大丈夫です。

2025-11-26
用途:
家庭内でベランダへの荷吊り パーゴラの台風対策で固定

何かにつけて便利に使用しています 6メートルのものを買いましたが 場合により二本を繋げて台風対策に使用したりしています 荷重強度を必要とする使用はしていません

2026-01-03
用途:
荷物の運搬
対象商品:
07294865

簡易的な荷物を運ぶときに使用します。しっかり固定出来て非常に使いやすいです。

登坂 建装 様2025-12-09
用途:
荷留め用途

60kg前後の荷を固定するのに使用
安くて使い易いのでコスパ良いです
個人的にはおすすめです

2026-01-20
用途:
搬送時の固定に

この価格で批評するのもどうかと思いますが、
雨等で濡れるとかなり伸びます・・
晴天時は100点ですが、雨天が注意です!

2025-10-30
用途:
台車でエアコンの室外機等を運ぶのに使用
対象商品:
23991652

使用回数は少ないのですが、取り扱いが簡単でしっかり固定でき路面が悪くても緩むことはありませんでした。

2025-08-09
用途:
荷崩れ防止に
対象商品:
23991686

このベルトで軽く縛っておくだけでも、仕事場内での移動や保管中に製品が崩れるリスクが減らせる。
また、黒と緑があるので2mと4mは緑、間の3mは黒と色分けしてどの長さか見分けやすくできてよい(2mと4mは明らかに大きさが違う)
似たような製品は他社からも色々出ているが、色が選べたり3mという設定があって重宝していたので廃盤は残念。

2025-10-29
用途:
蜜蜂箱の運搬用

日本蜜蜂の重箱を締め付け、引き揚げる時に使用しました。強度も十分あり、締め付けも良く、値段も手頃でした。

2025-11-14
用途:
落ちる荷物のラッシング

台車で道具を運ぶと振動で落ちる時があるので、ラッシングの為に購入。
ホームセンターで買ったのは派手な蛍光色が嫌いだったがモノタロウ製はシックに黒。職人の道具は黒がいい。

2025-10-13
用途:
荷物固定、輸送時の縛り

バックルが金属製で強度があり、しっかり固定できて安心です。ベルトの生地も丈夫で摩耗しにくい。改良点として、滑り止め加工がされていると緩み防止にさらに効果的だと思います。

2026-01-09
用途:
荷崩れ防止、資材固定

締め付け強度もあり便利に使用出来るのが良い。 個人的にベルト幅が広い商品が有るとうれしい。

2025-08-22
用途:
荷締め、ミツバチの巣箱固定他

そのまま、あるいは途中で切断して使用しています。
値段はホームセンターの同等品と大きな違いはありませんが、長さが1m単位で選べるので重宝です。

有限会社宮尾電設 様2025-10-11
用途:
脚立の固定

簡単でしっかりとまり、外しやすく、とても重宝してます

2025-05-23
用途:
段ボールを処分するとき締め上げます。

かなりの量の段ボールを処分するとき、本品でとりあえず締め上げた状態にして
最後に荷造り紐でくくります。今まではブロックなどの重しを載せる方法だったのですが、締め上げ方式のほうがずっと便利です。

2025-08-29
用途:
軽自動車のタイヤ4本の固定(2本使い)
対象商品:
23991652

強度があるのでクレーンで吊って2階へ上げるのに重宝しました。価格も安いので助かります。

坂野電機 様2025-06-06
用途:
車のキャリアに脚立や梯子を固定する際
対象商品:
23991652

3mがちょうど良い長さです。
市販の同様な製品は2mか4mなので…

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
車内積載荷物固定用

今回、5m品を購入。長さに余裕があり車載荷物を固定しやすい。
バックルも締めやすくテンションをかけやすい。

2025-01-28
用途:
車内の荷物ズレ防止
対象商品:
23991652

車内にDIYでベッドを作っているのですが、ベッドの上の布団類をこのベルトで締めています。
それまではゴムで固定していましたが、走行するとかなりズレていましたが、このベルトを装着したらズレがほとんどなく、到着してから布団のズレ直しが無くなり楽になりました

2026-01-28
用途:
台車運搬時等の荷締め

納期が長くかかり、必要な時に間に合いませんでした。品物自体は特に問題なく、便利に使っています。納期が通常通りであれば満足評価です。