荷締めベルト メタルバックルのレビュー

平均満足度 4.47 (608件のレビュー)
商品レビューを投稿する
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
モノタロウ
449 / 税込 494
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。 【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
608件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-10
用途:
引越しに
対象商品:
23991695

引越しの際に、荷物と車の荷台の固定にしようしたり、荷物を運ぶ際のバンドとして使用しました。締める部分が金属製なんで耐久性が高く100キロまでいけるようです。

2024-01-19
用途:
ルーフラック搭載荷物の固定
対象商品:
23991704

金具部分、テープ部分もしっかりした造りで安心感はあります。価格面でホームセンターの商品に対してのアドバンテージがもう少しあると嬉しい。

2023-09-06
用途:
車に常備するのにちょうどいい
対象商品:
23991677

ルーフラックに荷物を積む際に使用するのにぴったりなこのタイプのベルトですが
派手な色のものが多く、常設しておくには目立つので黒があるのは助かります。

三木電機 様2023-07-06
用途:
車のルーフラックに梯子を止めるのに使用
対象商品:
23991677

4年ほど前にこれを購入、脚立を止めてますが、バックル、ベルト共に軽荷重用ですが、丈夫で、錆にくく、壊れることも今のところありません。
今回梯子固定用に2本追加しました。この価格でこの品質は満足です。

2023-06-29
用途:
バイクカバーの飛散防止
対象商品:
23991713

大型バイクのカバーが飛ばされないようにバイク本体とカバーを固定する目的で使用しています。鉄製のバックルはプラスチック製のバックルのものとは耐久力が違うので強風にも耐えうるこちらを使用しています。長さ違いの同商品をすでに3,4年ほど使用していますが劣化もほとんどなく重宝しています。

2023-12-19
用途:
荷台荷物固定時に
対象商品:
23991652

引越し荷物の固定時に使用しています
問題なく使用出来ています

2023-06-12
用途:
デスクトップパソコンの固定
対象商品:
23991677

最近日本全国あちこちで地震が発生しているので、念の為デスクトップパソコンを机に固定するために使用しました。締め付けもワンタッチで簡単に出来て安心です。

2023-05-16
用途:
荷物の固定
対象商品:
23991643

バックル部分がプラスチックの物を使用していましたが、きつく締めると外れてしまうため金属製バックルのこちらを購入。
強く締めても外れないので重宝してます。
そしてなにより安い。

2024-05-14
用途:
ジェラルミンケースの荷物を送るとき
対象商品:
23991643

リーズナブルな値段で、長く使用できます。使いやすさもあるので、今回再度購入しました。

2023-07-10
用途:
荷物に崩れ防止
対象商品:
07294865

カーゴテナーの荷崩れ防止に使用しています。コンパクトですが、しっかりと用途を果たしています。

曽根製材 様2023-07-17
用途:
簡易コンテナ荷締め用
対象商品:
23991677

簡易で求め易かったので購入。軽量な荷を固定には良いと思います。

2023-03-31
用途:
荷締め
対象商品:
23991695

ベルトも程よい厚みと柔らかさでバックルにも安心感があります。重量物をガッチリ締めるにはラチェット式の方が向いているかも知れませんが、バックル式でもある程度硬く締めることができます。

2023-02-23
用途:
作業アタッチメントと架台の固定に使用
対象商品:
23991668

架台に載せた作業アタッチメントをこれで固定して、架台ごと移動出来る様に使っています。今まではラチェットの荷締めバンドとか、100均バンドとか使いましたが、バックルが弱かったりしてイマイチでしたが、これはメタルバックルで荷締めも簡単なのでとても使いやすいです。もう少しベルト幅が欲しかったですが、また買います。

1人が参考にしています
勤労者・バリアスサービス 様2023-08-21
用途:
台車の荷物固定のために使用
対象商品:
23991695

簡単なフックで縛りやすく扱いやすいとてもいい商品で。

株式会社アルカスクリエート 様2023-04-10
用途:
ハイエースの荷崩れ対策として使用
対象商品:
07294874

ロープ締まりが良くて、安価で良い商品でした。
追加で注文したいです。

2023-03-30
用途:
薪棚の薪が地震や強風で落ちないようにするため
対象商品:
50971217

8mベルトがあれば薪棚(横2mx高さ1.5m)を1周巻くには十分ですが、一番長いベルトは6mですので足りなく、他のベルトから2m継ぎ足せば使えそうです。12本セットを買いましたので、切り貼りして使ってみてよければ、追加でベルトセットを買います。

2023-06-30
用途:
荷物固定
対象商品:
23991643

値段の割にしっかりしている。が、同じ物の2個入りなのに近くのホームセンターではこちらの1個入りより安く売っていてショックを受けた。

2023-03-30
用途:
バイクに使用
対象商品:
23991686

バイクでツーリングする時に使用しておりますが、一度も使用中に緩んだこと無く信頼性高い商品です。

2023-01-30
用途:
車のキャリアの荷物の固定

キャリア に荷物を縛るのに購入しました。ベルトのバックルに通して引っ張るだけでしっかり締まるのでとても便利だと思います。

エム・エイチ・システム株式会社 様2022-12-29
用途:
タイヤ搬送用
対象商品:
07294865

タイヤとアルミホイールを組んだ状態でセンターから販売店に配送する際
荷崩れ防止に使用
価格が安い割にしっかりタイヤを締め付け出来るので重宝しています。