スナップリングプライヤー 穴・軸兼用のレビュー

平均満足度 3.43 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ
180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
119件中 101~119件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-02-09
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホール
対象商品:
06790603

価格が価格なので贅沢は言えないですが、強度が低すぎます。
直径20mm程のCリングを外そうとしたのですが、プライヤーのツメがくにゅっと曲がってまともに外せませんでした。
感覚としては、安いハサミで硬い厚紙を切ろうとした時に、ハサミの刃が曲がって切れないような・・・・そんな
感覚です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

2008-10-19
用途:
自動車整備作業
対象商品:
06790603

普通のスナップリングであれば問題なく普通に外す事ができました。ホームセンター等と比べても価格もとても安く、工具箱に一つあると便利です♪しいて改善点を挙げるとしたら購入時も今も欠品気味なとこ位でしょうか。

2008-01-29
用途:
リニアシャフトの固定
対象商品:
06790603

Φ6軸用のスナップリング用に買いましたが、先端が広くてはまらずしまった!と思いましたが、どうせ安いものだし万力で先端を狭めてみると使えちゃいました!ストレートのヘッドはもう1つ付属しているのでこれでなんでもいけます。

2012-02-12
用途:
オートバイなどのスナップリングのとりつけ、取り外し。
対象商品:
06790603

使い始めの僅か数回でプライヤー先の爪が折れてしまいました。
使い方に問題が....というような工具ではないと思いますが.....
あまりの強度の無さにただただ唖然です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

2012-04-25
用途:
バイク整備
対象商品:
06790603

値段が安かったので購入しました、正直、耐久性に不満があります。プライヤー先だけ販売してほしいです

2011-12-11
用途:
錆止めでベタベタなのは拭き取ればいいので問題なし。
対象商品:
06790603

オリジナルブランドに期待したのですが失敗でした。価格が上がっても品質を良くして欲しい。オリジナルブランド商品は当たりはずれが大きい気がするので、改善をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

2010-05-08
用途:
バイクの整備に使用
対象商品:
06790603

使いやすくて気に入ってます

2011-01-31
用途:
フロントハブ、ドライブシャフト分解時に
対象商品:
06790603

特に使用に問題はありませんでした。今迄使っていた有名メーカーのと変わらない位です。

2011-05-23
用途:
バイクのホイールに装着されている錆びたスナップリングを交換する為に使用しました。
対象商品:
06790603

レバーを強く握りこむと軸がずれて、スプリングが外れやすくなり、結果としてスナップリングの穴から工具の先端が勢い良く外れてしまいます。また工具の先端が2,3度の使用で折れてしまったこともあります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。今後の参考にさせて頂きます。

創映建築設計一級建築士事務所 様2011-01-11
用途:
水洗、軽量機械の修理
対象商品:
06790603

錆止めオイルの付着が多く、直ぐ錆びるのだろうな?何故メッキ品に出来ないのかな?

四国電熔工業有限会社 様2010-09-29
用途:
工場での機器類のメンテナンス。(ユニオンメルト)
対象商品:
06790603

外注に依頼していたメンテナンスを、自社で出来ないか?という観点から
必要工具でしたので購入しました。

2011-06-30
用途:
機械工具の整備に使用しています。
対象商品:
06790603

何の問題もありません。当然ですが、OEM商品でしょう。同じもの(たぶん)がホームセンターで1500円ぐらいで売ってました。

エム・エイチ・テクノロジー 様2010-09-24
用途:
スナップリングの補修
対象商品:
06790603

通常の使用可能

2010-11-01
用途:
農業機械、器具の修理。
対象商品:
06790603

軸の部分に油が付いていたが、付きすぎ。

2010-11-18
用途:
作動軸、パッキン取付用スナップリングの取り外し
対象商品:
06790603

先端がぐらつき、使い物になりません。値段相当かな?

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質向上に努めて参ります。

2010-09-17
用途:
バイクのマスターのOHに使用
対象商品:
06790603

穴用のスナップリングに力負けてしまい、うまく使えなかった。

MonotaROからの回答

製造メーカーに申し伝え、品質改善につとめさせて頂きます。貴重なご意見有難うございました。

2008-10-24
用途:
スナップリング抜き
対象商品:
06790603

45℃を使用していましたが 数回(2、3回)使用しただけで折れてしまいました。

MonotaROからの回答

在庫品を確認後、品質改善に努めさせて頂きます。

原付専門 様2007-03-17
用途:
ポケバイ・原付のメンテナンス
対象商品:
06790603

安価なものですが大変使いやすい。替え金具の説明書が分かりずらいが使用には全く問題ありません。 替え金具先端がすぐにダメになりそうですが安価なのでしょうがないかなって感じです。

2007-11-08
用途:
Cリングの付け替え

色々買わなくても1個で済むのがよかったです。